This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在 SGMII 接口中放置交流耦合电容器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968234/dp83869hm-placement-of-ac-coupling-capacitors-in-sgmii-interface

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我使用 DP83869作为 RGMII 至 SGMII 桥接器、通过几英寸的走线连接到 SGMII 开关(开关= Broadcom BCM53422)。

我认为我需要在 SGMII 线路中使用一些交流耦合电容器、但我不确定在哪里找到它们以获得最佳性能?

最靠近发送器还是最靠近接收器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dion:

    我正在与团队交谈、希望很快得到您问题的回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dion:

    电容器的最佳位置是发送器侧。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、只是一个后续问题... 另一侧是 Broadcom SGMII 交换机、而 Broadcom 需要 CAP 接收器侧。

    因此 、我可以 在开关侧找到电容对 TX 和 RX。

    您是否看到了这方面的任何问题? 我假设接收器是对放置位置敏感的接收器吗? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dion:

    我看不到这方面的任何问题。

    此致、

    Gerome