This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:澄清:XFI 与 SFI 对比10GBASE-(K) R

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968129/tlk10232-clarification-xfi-vs-sfi-vs-10gbase--k-r

器件型号:TLK10232

您好!

在相关的问题[1]中、Luis Omar Moran 的答复说、TLK10232在快速端基本上也支持 XFI 和 SFI

这给我带来了一些麻烦、我想我在这里缺少一些非常基本的信息。

您能否大致告诉我上述10G 接口(XFI、SFI 和10GBASE-R/KR)之间的关系?

例如、从实际角度来看、可以直接连接哪些接口或需要胶合硅。

非常感谢!

Sven

[1] https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/415943

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • XFI、SFI 和 KR 均为10Gbps 串行高速电气接口,用于 在网络系统中传输64B/66B 编码数据 。
    • XFI 和 SFI 电气规格分别适用于 XFP 和 SFP+系统前端口光学模块。 这些规格由 SFF MSA 行业组定义。 您可以参阅下面的 SFF 规格。 XFP 和 SFP+模块可能支持以太网、SONET 和光纤通道协议
    • 10GBASE-KR 是一种以太网定义接口、此接口用于在 有损背板上实现10.3125Gbps 传输。 您可以参阅适用的 IEEE802.3 文档  
    • 10G 电气短距离 PHY 串行器/解串器通常与 XFI 和 SFI 规格兼容、但可能与 KR 长距离电气规格不兼容
    • 同样、对于某些 KR PHY 串行器/解串器器件、其输出摆幅电平可能与 XFI 和 SFI 不兼容

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 至少现在、我觉得我还没有完全偏离正轨。

    关于 SFI 和 XFI 接口:连接它们真的很容易吗? 我的意思是、10G 信号的路由并不是很容易、但从广义上讲、它只是为了分别匹配发送器的眼图和每个方向的接收器? 或者换句话说、XFI、SFI 和 KR 在协议方面有何关联? 例如、如果电气规格确实匹配、我能否直接将 MAC 等 XFI 接口连接到板级开关的 SFI 端口(不是通过 DAC 电缆、而是实际连接 IC)?

    最后、我不时会在10G 板级接口的上下文中遇到"USXGMII"一词。 把它放在哪里?

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个符合 SFI 的 SerDes/PHY 应该能够完全符合 XFI 规范。 但是、专为 XFI 设计的旧 SerDes/PHY 可能不符合所有 SFI 电气规格。 尤其是 SFF-8431中规定的主机 PHY/重定时器抖动和应力输入要求比 XFP MSA 略严格。 请参阅我共享其链接的 MSA 文档。

    我不熟悉 USXGMII。

    此致、

    Rodrigo Natal