This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:原理图检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968008/tusb7320-schematic-check

器件型号:TUSB7320

你(们)好

(1) EEPROM 客户使用以下一种、我可以使用它吗?

99H02-030982 IC EEPROM 24LC32AT-I/ST 4K*8位 TSSOP 8引脚 Microchip

(2)请提供 EEPROM 中烧录的固件(bin 文件)

(3)请帮助确认随附的 TUSB7320IRKMR 原理图是否正确?

e2e.ti.com/.../TUSB7320IRKMR-Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、不建议在新设计中使用 TUSB7320、TI 器件的支持非常有限

    请记住、默认操作不需要 EEPROM、仅当客户想要 定制某些器件配置(如器件的子系统 ID、将某些端口设置为不可拆卸端口等)时才需要 EEPROM 有关可通过 EEPROM 配置哪些设置的详细信息、请参阅数据表上的表4。 有关 EEPROM 要求、请参阅第7.4节"编程"。

    2.我们不提供 bin 文件。 此文件特定于每个客户、应根据数据表中的表4创建。

    如果使用 EEPROM、则 SCL 和 SDA 上需要4.7K 上拉电阻。 由于使用唤醒和 CLKREQ、请参阅以下链接的勘误表、了解有关这两个信号的设计注意事项。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    TUSB7320是 NRND、是否推荐具有相同/相似功能的器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    否、此处没有更新的器件、路线图上没有未来的器件。