This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS051-Q1:短路输出电流功能

Guru**** 2905520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968517/sn65lvds051-q1-short-circuit-output-current-functionality

器件型号:SN65LVDS051-Q1

您好!

我遇到了这样的情况:此 IC 的其中一个驱动器电路的一个或两个输出(即 Y 和/或 Z)无意中接地短路。  我对数据表的解释是、这些引脚上的输出电流将限制为10mA、因此该器件不会受到任何损坏、但现在我不确定。  

10mA 最大值是由 IC 强制实施的保护措施、还是存在我缺失的东西、而 IC 在这种情况下确实很容易损坏?

除了意外接地短路之外、还采用了建议的工作条件。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    输出端对地短路不会损坏器件、因为这种情况在数据表中列出的绝对最大额定值的规格范围内。

    此致、

    I.K.