This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器论坛

Guru**** 2943190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968160/processors-forum

器件型号:AM3358

你好!

我在  定制板上使用 Sitara AM3358处理器。 我已使用 DP83640 phy 芯片来使用以太网 TCP/IP 协议。 我已经为 TCP/IP 集成了 lwip-1.4.0代码。

我在发送或接收数据时遇到 ARP 绑定问题。  

请告诉我您需要哪些信息以使您更清楚。

我正在从头开始设计以太网协议。

我不知道这个问题与 Mac 或 phy 有关。

此致、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您使用什么软件? TI 处理器 SDK Linux 还是 RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱、

    我使用的是 TI 处理器 RTOS SDK。 如果您需要代码和原理图、我可以在私人消息上共享。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您的查询已分配给我们的 RTOS 专家。 将在该主题中发布响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓜拉夫

    抱歉、我们不支持 lwip。

    应用手册 应该对您有所帮助、并针对如何调试 PHY (如果这是问题)提供一些好的建议。