This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:设计审查

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968281/tca9517-q1-design-review

器件型号:TCA9517-Q1

您好!

请使用 TCA9517DGKRQ1查看所附的设计
谢谢、

Melbin

e2e.ti.com/.../TCA9517DGKRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在与 TCA9517DGKRQ1合作开发一个项目。
    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../TCA9517DGKRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    感谢您的联系。 我在查看原理图时没有发现任何问题。 如果对高噪声或干扰水平存在任何担忧、如果您不想控制 EN 引脚、可以考虑从外部将其拉高。 否则、内部上拉电阻器在该实现中应正常工作。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny