This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TFP401x 屏幕确认

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968347/tfp401-tfp401x-screen-confirmation

器件型号:TFP401

您好、先生、

 我对使用 TFP401x 有疑问。

它是否能够在具有24位 RGB 接口和 SPI 寄存器的480x854像素屏幕上工作。

SPI 寄存器将由我们的微处理器进行控制。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、它将能够支持该决议。 寄存器无关紧要。  

    此致、

    I.K.