This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:SCL/SDA 高于 Vcc /连接至具有更高 Vcc 的 TCA9548

Guru**** 2549600 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968187/tca9555-scl-sda-above-vcc-interfacing-to-tca9548-with-higher-vcc

器件型号:TCA9555

您好!

您能否确认使用 TCA9548操作 TCA9555 (如下所述)是否是两种器件的有效用法?:

在我的设计中、我使用 TCA9548 (I2C 开关)来驱动下游 TCA9555。

TCA9548的 Vcc =3.3V

TCA9555的 Vcc=1.8V

上拉电阻器连接到1.8V。 然而、根据 TCA9548数据表、Vpass (@Vcc=3.3V)=~2V、这高于1.8V 上拉电压和 TCA9555的 Vcc。 这意味着输出电压可能会高于1.8V、因此 TCA9555的输入电平将高于其 Vcc。 (我的理解是否正确?)

请注意,这不是一个功耗敏感的应用程序,因此,假设 ICC 中的2倍上升不是问题。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    你是对的。 当 TCA9548被接至 Vcc = 3.3V 时、允许的次级通道上最低转换电压大约为2V。 因此、如果您将其连接到1.8V、那么您可能会失去电平转换功能、并在启用通道时看到泄漏电流进入辅助通道、以及更高通道上的较低电压。

    您能否将 TCA9548的 Vcc 设置为1.8V? 这将解决该问题。

    -Bobby