This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:使用 I2C 缓冲器时的 I2C 问题 TCA9801+TCA9617

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TCA9617B, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968054/tca9801-i2c-issues-using-i2c-buffer-tca9801-tca9617

器件型号:TCA9801
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9509

您好、
实际上、我在使用 TI 组件的 I2C 总线方面遇到了一些问题。 我已连接 TCA9801->B 和 TCA9617->B 端。 我有一些下冲问题、可以通过串联电阻解决。 但是当总线被拉低时、SCL + sda 上也有某种方波。。 这是交替的高电平(高达0.58V、大于0.4V)、导致 i2c 上出现错误、从器件不会确认边缘。 我已经阅读了数据表+建议、但我没有找到解决方案。

当将两端连接到其他 i2c 调试工具或主器件/从器件时、它们工作正常、因此 TCA9801->B 和 TCA9617->B 可能存在一些问题 但是、考虑到数据表、如果我正确理解了所有内容、这是可以的...

也许你有一些想法... 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617B 在 B 侧使用静态电压偏移。 TCA9801数据表的第10.1.2.2节指出、这不能与 B 侧一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的快速响应! 嗯、你肯定是对的、我必须监督该部分。 我找到了另一个芯片 TCA9509、它与 TCA9801引脚兼容、但 A 侧具有电流源、也适合我的设计。 您认为 TCA9509->B 与 TCA9617->B 的连接是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    这种设置工作。 我应该指出、TCA9509的设计使 VccB 至少比 VccA 大1V、否则您可能会看到电气特性的一些差异。

    -Bobby