This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:TIOS101x 的 PSpice 模型

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968027/tios101-pspice-model-of-tios101x

器件型号:TIOS101

尊敬的团队:  

新年快乐!!!  

我的客户想要获取 TIOS101x 的 PSpice 模型。 是否有 TIOS101x 的 PSpice 模型?  

如果没有 PSpice 模型、是否可以为 TIOS101x 建立 PSpice 模型?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们没有适用于此器件的 PSpice 模型、但我们正在努力制定一个计划、以便以小组形式更高效地开始开发 PSpice 模型。 我们确实有一个 IBIS 模型、尽管我知道它们并不相同、但客户在开发 PSpice 模型时是否能够使用该模型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    感谢您的评论。  

    您是否意味着有 为 TIOS101x 开发 PSpice 模型的计划?  

    如果是、请告诉我时间安排吗? 我已经通知了客户有关 IBIS 模型的信息、但我得到了一条反馈、IBIS 模型不够、因此他们需要 PSpice 模型。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    感谢您的反馈、我将直接向您发送电子邮件、以便我们可以离线继续此对话。

    此致、