This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:如何配置36

Guru**** 2939080 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968051/tic10024-q1-how-to-config-36

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400-Q1

大家好、团队、

在我们的 PPT 中、TIC10024可以图示为36个非唤醒输入。 根据客户的理解、需要为一个 INX 设置3个阈值、以识别接地的两个开关。

当 IC 被设定为 ADC 模式时、IN0~IN11只能使用2个阈值作为 THRES0~THRES7+ 1 THRES_COM 的一个。 IN12~IN17只能使用 THRES_2A 和 THRES_2B。 如何配置36个非唤醒输入?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    我认为您打算参考 TIC12400-Q1而不是 TIC10024-Q1、因为 TIC12400-Q1包含 ADC、而 TIC10024-Q1不包含且仅限于简单的比较器阈值检测架构。

    您参考的36个非唤醒输入的配置是通过器件的6x6矩阵轮询模式实现的。  TIC12400-Q1数据表的第8.4.2.2节对此进行了展示和讨论。  

    有关6x6矩阵配置的其他信息和原理图示例、请参阅 TIDA-0137 参考设计。

    基本思路是使用6个引脚来形成列、使用6个引脚来形成行。  如果在每个连接处放置了一个开关、则可以在每个列和行组合之间放置一个开关、从而为6x6矩阵生成最多36个开关。

    列引脚将拉电流、行引脚将灌电流。  当器件轮询所有列加行组合时、它将能够检测是否按下了任何开关。  

    如果同时按下多个开关、这可能会干扰采样并导致错误的开关检测、因为电流可能来自未连接到特定列/行组合的源。  因此、每个开关通常都包含一个阻塞二极管、以防止这种情况发生。

    此致、

    Jonathan