This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:眼图测试产生可变响应

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968191/tmds181rgzevm-eye-test-is-producing-variable-responses

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

当使用 TMDS181RGZR 重定时器测量 HDMI 2.0 60FPS 4K 分辨率3840像素×2160行时、眼图张开度非常多变且非常低。

其他哪些器件可用于测量 HDMI 信号眼图或视频 CRC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有一张设置图片和一份您可以分享的眼图报告?

    我还能看一下您的 TMDS181原理图吗?

    谢谢

    David