This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:它是否适合自定义数据格式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968106/ds110df410-whether-it-is-suitable-for-custom-data-format

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF410

尊敬的同事:

客户希望在2个 FPGA 之间添加重定时器、数据速率为10.3125G、但数据格式是定制的。

因此、他们想知道 DS110DF410是否合适。

在支持的协议中、通用是否指的是他们使用的自定义格式协议? 是否需要信号速率? 此外、芯片中 EQ、CDR 和 DFE 的功能是否与特定协议相关? 是否有任何函数不能用于自定义格式的数据?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock、您好、请参阅下面的输入内容。

    客户希望在2个 FPGA 之间添加重定时器、数据速率为10.3125G、但数据格式是定制的。 因此、他们想知道 DS110DF410是否 合适。

    • DS125DF410可处理自定义数据格式、但建议的最大运行长度约为31位

    在支持的协议中、通用是否指的是他们使用的自定义格式协议? 是否需要信号速率? 此外、芯片中 EQ、CDR 和 DFE 的功能是否与特定协议相关? 是否有任何函数不能用于自定义格式的数据?

    • CDR 功能支持8.5Gbps 至11.3Gbps 范围内的任何数据速率以及2分频、4分频和8分频子速率
    • 仅当 CDR 锁定时、才支持自动 EQ 自适应
    • 所有数据速率均支持固定/手动 EQ  

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师