This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1470:RS485驱动器差分输出电压

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968034/sn65hvd1470-rs485-driver-deferential-output-voltage

器件型号:SN65HVD1470

您好、专家、

根据数据表 sn65hvd1470、驱动器差分电压最小为1.5V @ 54 Ω 阻抗负载。

我们将该器件用作 RS422、 并在空载时获得500mV 的驱动器输出电压。

请让我们对此提供帮助、我们为什么不获得1.5V 差分电压、我们必须使用大约1km 的电缆长度。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.5V @54Ohm 符合 RS485标准。 对于 RS422、它是2V @ 100Ohm。 在无负载的情况下、您从何处获得500mV 电压? 如果  它在1km 电缆后的接收器输入端、则可能是由于电缆损耗。 BTW、您的应用的数据速率是多少?

    此致、

    Hao