This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD71:处理器间通信器 SN65HVD71DR 不清楚上拉和下拉以及线路电阻器和电容器的布局及其尺寸

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159730/sn65hvd71-interprocessor-communicator-sn65hvd71dr-is-unclear-about-layout-of-pullups-and-pulldowns-and-line-resistors-and-caps-and-their-sizes

器件型号:SN65HVD71

您好!

我阅读了参考文档、不知道如何为 SN65HVD71DR 配置线路。 这就是为什么我有冲突。 我无法确定规格表是否在 R 和 D 引脚上进行上拉或下拉。 它在其中一个参考图中字面上说"或";我选择什么、原因是什么?

器件规格表的图10.2.2是下图:


忽略 RE 和 DE、因为我选择的模型没有启用。

 

在第17页的最后一段中、D 引脚有一个连接到 Vcc 的内部上拉电阻器。 好的、我是否需要一个下拉电阻器? 我假设上拉电阻是冗余的、我假设微控制器将下拉? 我认为微控制器会执行下拉、但在下面的图41中、它直观地表明我可以执行上拉或下拉。 该怎么做?



引脚 R 也有一个内部上拉电阻器。 但在上面的图37中、它在外部也有一个上拉电阻器。 双上拉?

 

*我建议对这份文件进行修订,以使其更加明确,除非一个经验丰富的人会“知道”,而且这份文件是为那些知道可能性的人写的?

----------

 

那么、简而言之、您能否为我提供有关每个引脚的所有外部配置的清晰说明、以使该器件运行干净? 谁会得到上拉和下拉? 很明显、我的板上现在没有任何东西、它可以正常工作(没有上拉或下拉电阻、两个 IPC 之间没有线路电阻器);我只是希望它是理想的。 我不知道我是否在对组件施压。

 

此外、对于四个输出引脚上的线路电阻器、您建议使用什么? 他们展示了这些 TVS 高电压瞬态防御项目、但我不需要。 该芯片只是一个处理器间通信器、通过几英尺的以太网电缆即可实现。 除非您提出建议?

 

由于有两个 SN65HVD71DR 相互通信、每个处理器一个、如果您建议使用线路电阻器、我是否应该将它们放在以太网两侧靠近每个 SN65HVD71DR 的地方? 或者、两个器件之间的一组线路电阻器/电容器是否足够? 它们应该是什么电阻和电容?

 

请告诉我是否需要澄清任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉和下拉之间的选择取决于您希望电压是多少。 您可能使用的是 UART 协议、其中空闲状态为高电平。

    如果您期望噪声大并且需要更强的上拉电阻、则 D 引脚上的上拉电阻是合理的。

    如果在收发器未上电时需要定义的电压、则 R 引脚上的上拉电阻是合理的。

    如果您希望获得瞬态电压、瞬态电压抑制二极管是合理的。 我想您的以太网电缆附近没有重型工业机械?

    只有当瞬态电压足够大、使 TVSes 无法完全钳制时、才需要使用"⑦"串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会期望任何噪声、我有一个非常干净的电路板、因此我不需要 D 引脚上拉。

    我的收发器始终处于通电状态,因此不需要 R 引脚上拉电阻,也不需要在该 R 引脚上定义电平。

    以太网电缆距离10A 90V 电机只有几英尺、但该电机的噪声发射非常小/无法检测到线束(无刷乳 amag 电机、我们使用 PWM 非常缓慢地斜升)。 这一点从未出现过问题。 因此、我不需要抑制。

    用这句话、"7"串联电阻器实际上比起来不必要。

    ------
    因此、它似乎在 D 和 R 上没有任何上拉或下拉电阻器的情况下工作、并且 IPC 之间没有线路电阻器或电容器。 这就是它的工作方式、因此您让我相信它配置正确、我不会对任何东西施加压力。

    极好的 C:组件更少。