This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:IC 可用于1000Base-KX。

Guru**** 2800705 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989261/dp83867is-ic-can-be-used-for-1000base-kx-or-not

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83869HMDP83869EVM

尊敬的 TI 团队:

我们计划 在下一个1G 以太网接口设计中使用 DP83867ISRGZ IC。 我们的 MAC 将支持1000Base-KX/SGMII 配置。

我们是否可以根据要求使用相同的 IC。  DP83867ISRGZ 是否可用于1000Base-KX 配置。  

请提供您宝贵的意见以继续。

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    请参阅链接的主题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/798354/1000base-kx-to-10-100-tx-conversion

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    非常感谢您的快速响应。 根据上述主题中的讨论、DP83867可用于10/100M 应用。  

    请确认、我们也可以将其用于1000Base-KX 1G 要求。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    如果器件被设定或强制模式(强制1G 速度)、这应该是正常的。 如果您对此主题还有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的支持。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    请提供有关如何配置 DP83867IS 以用于1000BaseKX 的更多信息。  

    此外、1000BaseTX 和1000BaseKX 之间的主要区别是什么。 ? 请帮助我们在设计中注意这一点。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    1000BASE-KX 标准具有与1000Base-TX 标准不同的电压输出摆幅。 您可以查看 IEEE 802.3规范、了解1000Base-KX 和1000Base-TX 的输出摆幅。 当在1G 强制模式下使用 DP83867时、只要将输出摆幅从一个器件调整到另一个器件、这应该是正常的。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们想了解如何将 PHY 设置为1G 强制模式、它是通过 MDI 信号实现的吗?
    我们还能获得有关1000BASE-KX 是否不支持自动协商的更多信息吗?
    我们仍然不清楚 PHY 将如何处理1000Base-KX、因为1000BASE-T 支持此协议
    在我们在线检查时、我们可以推断出1000Base-KX 和1000BASE-T 之间的差异是传输介质、一个用于背板、另一个用于双绞线电缆。
    我们不熟悉此设计、无法得出是否继续使用此芯片组的结论、因此我们将仔细检查 PHY 支持的协议。

    我们非常确信、我们的芯片组只能在1000BASE-KX 模式下运行、并且没有任何其他模式。
    由于这是我们应用的一个重要接口、我们非常关注此接口和器件。

    请告诉我们有关这方面的更多详细信息。

    谢谢、此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    通过寄存器设置、写入寄存器0x0 = 0x0140、PHY 可被强制为1G 模式。  

    我将研究您对1000Base-KX 和1000Base-T 之间差异的问题、并将在本周星期四之前提供其他反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    谢谢你。 如何做到这一点? 进行通信。? 请提供有关上述查询的更多信息。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    很抱歉、我要纠正这种混淆、让我自己纠正并澄清问题。1000Base-KX 和1000Base-T/1000Base-X 自动协商在技术上是不可互操作的、如果留给自动协商、则不会解决。 当两个器件都强制执行1G 速度时、1000BASE-KX 应与1000Base-X (光纤模式)配合使用。   您可以在1000Base-X 模式下使用 DP83869。 您必须再次检查两个器件是否都满足电压输出摆幅。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    非常感谢您的澄清。 我对此 IC 有一些疑问。

    DP83867和 DP83869的封装是否兼容。?

    2.为 DP83869设置强制1G 模式的过程 与 DP83867相同。

    3. 如何禁用自动协商/如何将此 IC 配置为适用于1000Base KX。?

    4. DP83869是否有任何可用的参考设计? 如果是、请分享相同内容。

    此致、

     Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    要回答您的问题:

    DP83867具有多种封装型号。 我建议查看所需特定器件的数据表、以确认封装信息。 DP83867 RGZ 封装(48引脚)与 DP83869HM 的封装尺寸相同。

    2.是的、使用相同的寄存器写入。  

    3.可通过搭接或寄存器0x1DF 将 DP83869HM 强制为 RGMII 至1000Base-X 模式。 请查看数据表中的寄存器第9.5节、尤其是表12中的设置、并查看寄存器0x1DFcontents 和寄存器设置的第9.4.8节。 强制使用1000Base-X 模式时、应与强制使用1000Base-KX 模式的器件进行通信。 请注意、这不是典型的用例、也没有进行特性描述。  

    您可以查看 DP83869EVM: https://www.ti.com/tool/DP83869EVM

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    谢谢你。 我还想问您的一个问题是、我们是否可以强制 DP83869进入 SGMII 至1000Base-X 模式、从而实现与1000Base-KX 器件的通信?

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    此设备不支持 SGMII 至光纤模式。 从数据表中、您可以看到 SiP、SIN、SOP、SON 引脚用于 SGMII 和光纤应用、不能同时用于 SGMII 和光纤通信。 一种可能的解决方案是使用两个 DP83869器件、一个在 SGMII 至 RGMII 中、另一个在 RGMII 至1000Base-X 中、以创建充当 SGMII 至1000Base-X 接口的"黑盒"。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    如前所述、我们的芯片组以太网 MAC 仅提供1000Base-KX 输出、我们需要将其连接到 RJ-45连接器。 在本例中、我们需要使用哪种 PHY。 是否必须使用 PHY? 请澄清。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    如前所述、当两个器件都强制执行1G 速度时、1000Base-KX 应与1000Base-X (光纤模式)配合使用。   您可以在1000Base-X 模式下使用 DP83869。 您必须再次检查两个器件是否都满足电压输出摆幅。  请注意、这不是典型的用例、也没有进行特性描述。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    根据您的输入、我们计划使用 DP83869 IC。 请验证下面所附的以太网接口方框图、并提供您的反馈。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    请您对方框图提供宝贵意见。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    对拖延表示歉意。 将在内部确认方框图设计、并在本周星期三之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    使用1000Base-KX 器件与 DP83869之间的光纤接口时、此方框图看起来是正确的。 但是、我想重申的是、这不是典型的用例、并且未对1000Base-KX 接口上的 DP83869之间的性能进行表征。 数据表不能保证性能、但在两侧都符合电压输出摆幅规格的情况下、此配置应该可以正常工作。 请执行您自己的评估。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的澄清。 我希望将来我们可以在测试阶段期待您的支持

    此致、

    Vyshnav Krishnan