This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:RS485和 J1708接口

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, TMUX1237, TMUX1119, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989317/sn65hvd1781-rs485-and-j1708-interface

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件: TMUX1237TMUX1119TMUX1219

您好!

如果需要软件更改、我必须将通用硬件电路与 SN65HVD1781收发器配合用于 J1708和 RS485接口。 我只需对组件进行微小更改、但不需要对收发器器件型号进行更改、就可以制作两个组件型号。 在 J1708应用中、可能会针对 DE 反相 UART Tx 的信号。 但我担心的是、对于 RS485、Tx 应连接到 D、反相 Tx 应连接到 DE、D 应在 J1708中接地。 如何在公共电路中实现这两个选项?

请支持

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、

    我想您可以在 D 和 REB 引脚上添加外部下拉电阻器。 对于两种应用、REB 引脚的设置是相同的。 对于 TX、您需要两个用于 D 和 DE 的 UART、或使用一个1线对2多路复用器(TMUX1237) 路由输入(一个 UART 和一个 GPIO)。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的建议。 我的以下建议是否适用于 J1708和 RS485? 您能提供反馈吗? TI TMUX119和 TMUX1237的 波特率是否为1.2k 至115.2k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图对我来说很好。 我认为 TMUX1119 (250MHz 带宽)或 TMUX1237 (400MHz 带宽)都应该起作用。 我还会通知 TI 的 TMUX 专家以获取进一步的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    对于单通道2:1 SPDT 开关要求、您可以使用 TMUX1219器件、它还有助于您节省 BOM 成本。

    该器件支持1.08V 至5.5V 的电源运行。  通道上支持的信号电压轨到轨、即0V 到 VDD。  

    此外、该器件的带宽较高、足以支持所需的波特率。

    仅供您参考、我们的精密系列器件 TMUX1119也可以正常工作、但此用例不需要该器件。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandesh 和 Hao、

    我将在电路中使用 TMUX1219。  

    感谢大家。

    此致、

    Ganesha