This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何从 Link-partner 生成随机数据包以进行10Base-Te 合规性测试。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988576/dp83822i-how-to-generate-random-packets-from-link-partner-for-10base-te-compliance-test

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

您好!

要进行合规性10Base-Te MAU 测试、用户需要连接合作伙伴。  您能不能告诉我们如何从链接合作伙伴在10Base-Te 上生成随机数据包?  请告诉我们。

https://www.ti.com/lit/an/snla239a/snla239a.pdf

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果连接伙伴是另一个 TI PHY、例如另一个 DP83867、则可以通过设置寄存器0x16 = 0xF000来设置 DP83867IR 以生成 PRBS 数据。 如果您需要有关此配置的更多详细信息、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil-San、

    感谢您的信息。

    如何设置 DP83822以生成 PRBS 数据?   要为 DP883822生成 PRBS 数据、请设置0x0016 BIST 控制电阻器上的"PRBS 生成使能"位。  正确吗?  请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    DP83822 应设置寄存器0x16 = 0x7000。 BIST 模式应设置为连续、并且应启用错误计数器、以便器件可以跟踪错误、并且应启用 PRBS 生成使能位以开始生成 PRBS 数据包。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil-San、

    我还有一个问题。   我的客户希望仅生成16ms 的 PRBS 数据。  你有解决方案吗?  请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    这是一个生成 PRBS 数据的非常紧凑的窗口。 PRBS 功能通常用于常规调试、我们不打算在如此短的时间内启用/禁用此功能。

    客户当前使用什么方法对 PHY 寄存器进行编程? 如果连接了处理器、则可以对其进行编程、以便在此间隔内调整 PRBS 寄存器、这可能是一个选项。   

    推动客户在如此短的时间内启用 PRBS 数据包的需求是什么?

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil-San

    根据 Tektronix 手册中的"10 Base-T 差分电压测试"、随机数据包输出的周期小于16ms、因为该测试可能在较长的随机数据包周期上失败。

    总之、我有一个问题。  在此测试中、Tektronix 建议使用以下两种情况。

    1. 连接方输出随机数据包。
    2. DUT (DP83867)输出随机数据包。

    但根据应用手册[snla239A]、TI 仅推荐连接合作伙伴。  TI 是否还建议 DUT (DP83867)输出随机数据包?   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我们将研究此问题、并将在明天提供其他反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    您能否提供有关16ms 信号长度的文档和显式要求? 我们不熟悉这一要求。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    首先、您能告诉我们以下信息吗?

    TI 是否还建议 DUT (DP83867)在没有链路伙伴的情况下输出随机数据包?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    根据 SNLA239、对于10Base-Te 测试、TI 建议使用链路合作伙伴来生成数据包。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果此查询没有其他问题、我将关闭此主题。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。