This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:背对背 USB 多路复用器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984554/hd3ss3220-back-2-back-usb-mux

器件型号:HD3SS3220

我正在构建一个工具来监控测试系统中 USB 连接的电压。  我的当前设计工作良好、但它不支持 USB-C 插头的所有电缆旋转。  我想我需要使用具有 CC 控制器的 HD3SS3220多路复用器来实现设计。   运行 HD3SS3220?   我不知道哪一侧是上游侧还是下游侧、因此我需要不可知。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个连接器是上行插头

    另一个连接器是下行的插座

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的快速回复。   

    这可能起作用。   其概念是用插头替换一端、在此插头中、我们将使用  USB-C 扩展电缆(插头 ->插座)连接到电路板上的插头。   在远端、使用插座并连接任何标准器件 USB C 电缆。    我的问题是、这些差异是由什么造成的?   我不知道插座和插头之间为什么这很重要。    

    host-[  <==== [  <=Board==[  <=========   >设备   

    符号:< 插头  [ 插座 =电缆

    感谢您的反馈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在明天提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的用途是什么? 监控 Vbus 电压? 还是 CC 引脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需一 个3220即可实现正确的 Type-C 连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    很抱歉耽误你的时间。  我转到了另一个项目、但它仍然打开。   其目的是能够监控 USB C 设备的功率。     因此、我对单路多路复用器有点困惑。  在左侧 USB 插座(A 或 B)上运行 SSRX/TX 线路的哪一侧?   还是无关紧要?   

    我感谢他们的帮助,并将更加努力地采取后续行动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 网站上找到了 HD3SS3220 UFP 软件狗。   
    https://www.ti.com/tool/3220UFP-DGLEVM

    数据表上的图1显示了进入 USB A 型插座的 HD3SS3220。  我会看到您建议的单个 SS TX/RX 线。  但是、使用双 USB C 插座会怎么样呢?   

    这就是我想我需要背靠背 HD3SS3220的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在左侧、您可以将 TX/RX 连接到 TX1/RX1或 TX2/RX2、并 在相应的 CC 引脚上添加5.1k PD。 因此、左侧的作用类似于 C 型电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、


    我想我稍微得到了...  巨大的范式转变。  在 PD 协商等一些方面仍然模糊。  这将仅限于5V、还是将支持其他模式?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您的原理图吗? 您可以通过电子邮件发送吗? 很难在这里看到。 此外、左侧应为插头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    插头...  怎么做2个插座?    这就是我要尝试实现的目标。   但我可以返回给客户、推一端作为插头、但他们要求2个插座。    

    我尝试附加原理图、但 TI 网站现在不允许我附加任何文件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个连接器都是插座、则意味着您需要两个 CC 连接并需要两个3220。

    请 接受我的友谊请求、以便您稍后可以发送原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发送了原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?