This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126EVM:USB 3.0数据包丢失

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987108/hd3ss6126evm-usb-3-0-packet-loss

器件型号:HD3SS6126EVM
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126

在  HD3SS6126EVM 上运行测试时、我始终会得到一致的数据包丢失。 测试是使用多根经过验证的电缆完成的。 使用 USB 2.0电缆时、没有数据丢失、一切正常。  HD3SS6126EVM 的额定电压为3.0 USB、这是数据丢失时的电流。 请看下面的测试屏幕截图。

我 只想知道这是我们获得的样本的问题、还是有解决方法的问题。 我们计划使用 HD3SS6126。 如果 此版本的电路板出现同样的问题、请也告知我。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板适用于 USB2和 USB3。 但 USB2线缆仅适用于 USB2。  采用 USB3和 USB2的 USSE3电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有测试均使用3.0 USB 电缆。 电缆本身已经过测试、并证明是可信的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB3电缆用于测试的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说一英尺或更短、它很短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪,我将在实验练习中尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、我想知道您是否在电路板上找到了任何东西? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、没有机会测试它。 我将在下次进行实验时优先考虑这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 耽误你这么长时间。

    您是否使用 Passmark 环回插头进行测试?

    我们没有这种测试设备,所以我使用 MumboJumbo 读取和写入50次迭代,没有失败。

    您可以在回路测试期间获取 USB3流量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?