This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接 FPGA 的并行输出以向 ONET1151L 提供10Gbps 数据

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989042/interfacing-a-parallel-output-from-fpga-to-provide-10gbps-data-to-onet1151l

Thread 中讨论的其他器件:ONET1151L

您好!

我想使用 ONET1151L 通过光纤电缆发送10Gbps 数据。 数据来自具有 LVDS 或 LVTTL 输出的24位至32位宽总线的 FPGA。 TI 是否具有串行器或产品组合、这些产品可以将数据串行化为单个超高速通道、以便通过单个光纤连接发送?

谢谢你
Subhash Sadhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadhu、

    FPGA 通常会进行此序列化。 在 TI、我们没有这样的串行器/解串器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳赛尔。