This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410通过热插拔功能自动禁用通道?

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990178/ds160pr410-automatically-disable-channel-with-hotplug

主题中讨论的其他器件:DS160PR410

大家好、

我们为 U.2 NVMe 设备使用了 PCIe Gen4转接驱动器应用程序。 我们在系统上发现了一些奇怪的状态。

条件:使用 Ubuntu Linux 20.04.2/18.04.5进行测试

答:设备未安装到系统、系统操作系统始终显示 PCIe 卡存在。

B.系统看起来正常、工作正常、没有任何问题。

我们很困惑:(. 空插槽将显示当前设备消息的原因。

因此、只需尝试加载默认设置、就可以使用 SMBus reg 0x00 [通道复位控制]。 太棒了,问题就消失了

需要为 U.2 NVMe Devie 设置什么寄存器? 似乎转接驱动器不会自动关闭通道。

另一个问题、与热插拔功能相关的问题?