This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822 IBIS 模型有问题

Guru**** 2753185 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990080/dp83822hf-issue-with-dp83822-ibis-model

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:DP83822I

我正在使用  dp83822.IBS 模型作为驱动程序来执行信号完整性仿真。 我正在观察波形两端、即发送器和接收器的下降沿中的振铃。 这甚至是在移除迹线时发生的。 您能否检查 IBIS 模型是否正确?

所需的 IBIS 模型可从 https://www.ti.com/product/DP83822I#design-development##design-tools-simulation 下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pali  

    感谢您的查询和输入。  

    我们没有听到任何其他客户的同样的声音。

    您能否再次下载 IBIS 文件并进行检查、进一步请分享 配置和波形、以便我们进行分析或复制

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的意见。

    为了让您更清楚地了解我所做的工作-我使用  dp83822.IBS 模型作为驱动程序来执行信号完整性重新布局分析。 我将测量此 ibis 模型输出端的电压、方法是以高阻抗进行端接。 我正在观察电压波形下降沿的振铃。

    我在此处附加所需文件时遇到问题。 请帮帮我。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的意见。

    为了让您更清楚地了解我所做的工作-我使用  dp83822.IBS 模型作为驱动程序来执行信号完整性重新布局分析。 我将测量此 ibis 模型输出端的电压、方法是以高阻抗进行端接。 我正在观察电压波形下降沿的振铃。

    我在此处附加所需文件时遇到问题。 请帮帮我。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pali  

    请使用插页

    图像/视频/文件  

    以上传图解或文件。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    谢谢! 该上传选项在我之前的末尾未启用、但现在工作正常。

    请找到下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pali  

    感谢您的波形。

    您能不能提供更多有关 您在看到这些振铃时使用的 IO 的详细信息。

    您能否检查一些 MII 或 RMII 数据输出端口。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    请在下面找到 IO 详细信息:
    缓冲器:output1p8

    电压:典型值

    来源:PRBS

    频率:50MHz

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的参与。  

    我假设您已完成 DP83822原理图的分析。

    有不同的信号组、有些信号是静态的、有些是动态的。

    是对静态信号还是动态信号进行仿真。

    您能否标记您已模拟的信号。

    您能否根据 配置尝试对某些 MII 或 RMII 信号进行相同的分析?

    此致、

    Sreenivaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我正在对以下信号进行仿真
    RX_D0、RX_D1、RX_D2和 RX_CLK、如下所示:

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的参与。

    对于 DP83822、您使用的配置是什么。 根据配置、上述某些信号可能不会被使用、  

    您是否对所有信号进行了测试、 所有信号的观察结果是否相同?

    您能否使用25MHz 进行检查。  此外、上图中显示的10K 电阻是否为您正在谈论的高阻抗?  您是否可以将输出回路到 phy 上的一个输入信号并进行检查。  

     

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我们使用 RGMII 配置。  
    我们已通过相同的过程测试了所有数据和时钟引脚、并在传输的波形上观察到相同的振铃问题。

    我们还使用25MHz 进行了检查、但振铃问题仍然存在。

    关于您在回复中提到的回送问题、您能详细说明一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Pali Barmate

    感谢您发送邮件。

    上图中显示的10K 电阻是否为您正在谈论的高阻抗?

    您能否从外部将 RX 信号回路到 TX 信号、并检查您是否看到类似的行为。  

    我不确定10K 静态阻抗对您用于根据 MCU 或存储器输入进行测试的信号输出的影响、因此验证了相同的阻抗。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    是的、连接10k 以具有高阻抗。

    如下所示、已将  DP83822的输出缓冲器模型与同一 IBIS 模型的输入缓冲器模型相连。 在发送器和接收器端观察相同的振铃问题

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的检查、 您是否在多个信号上尝试过此操作。 您能否向我发送配置-频率、占空比等

    测试的占空比应为40-60%。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置详细信息如下:


    频率= 50MHz
    占空比= 50%

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的输入。

    从下面的快照中、请 提供您所做 IO 配置的详细信息。 您使用的是哪种工具。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我在下面的快照中突出显示了缓冲器模型。


    RX_CLK=输出
    RX_D0/D1/D2=输出

    我们将使用 ANSYS 电子桌面工具进行仿真。

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我认为 IBIS 缓冲模型的"输出" 下降沿数据存在问题。 由于这种传输的波形不干净、接收波形中会反映相同的波形。 您能否确认相同。

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的参与。 我们将在我们一侧进行检查。

    电源、我假设您选择了1.8V。 您是否还检查了3.3V?

    您将输出回路到了哪个输入?

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    谢谢。

    我仅为1.8V 创建了仿真、这是必需的。

    我将 TX_D0引脚回路到 RX_D0的输出。

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的参与并注意到。

    我预计下周再见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    我们快速验证了 DP83822I 的 IBIS 模型  、看不到您报告的任何振铃。 我们直接短接信号 、还在信号之间引入了传输线。 所有组合都显示相似 的结果。

    您能否检查工具设置。 如果可能、您可以使用替代工具进行验证、如果可能、包括下载 hyperlynx 的评估版本。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的回复。

    我可能无法在备选工具中检查模型、因为您建议在我结束时考虑项目时间表

    但是、为了忽略前面提到的这个振铃问题、我针对缓冲器模型'Output 1P8'的下降波形调整了一些电压点、如下图所示-

    使用实际的缓冲器模型-  

        

    调优缓冲器模型-

    请告诉我这是否是正确的做法。

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pali  Barmate、您好!  

    感谢您的参与。

    您能否提供更多有关您对 IBIS 模型所做更改的输入以进行验证。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我们在下降波形的峰值处调整了几个电压电平、如下图所示

    实际 IBIS 模型-                                  IBIS 模型进行了优化

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO 

    谢谢。 请分享您调优的 IBIS 模型。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dp83822_5F00_v2.ibs

    PFA。

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    您是否有机会了解这个经过调整的 IBIS 模型?

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    感谢您的参与。

    如前一个主题所述、原始 IBIS 也不会显示您使用 Hyperlynx 观察到的任何问题。 我快速运行 了您连接的模型、看起来不错。 我们没有您用于进行详细验证的工具、建议您验证并继续使用该模型进行仿真。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的回复。

    只是为了确认我们是否可以继续使用我们的仿真的调优模型?

    此致、

    Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pali Barmate

    由于我们没有发现任何 IBIS 模型的问题、请继续进行所需的仿真。

    此致、

    Sreenivasa