This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:枚举问题

Guru**** 2750065 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990117/tusb8041-enumeration-issues

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB542

客户遇到 TUSB8041的一些问题。

1.在循环通电测试期间、未正确识别 USB3.0集线器
2.在低温启动测试期间、泄漏电流达到1.1V

详细问题说明的内部 TI 驱动器链接

用例的 SBD 位于 P5上、原理图位于 p6、7上
设置为 Host - TUSB8041 #1 - TUSB8041 #2 - USBB3连接器
P3上显示的异常/测试总结
p4上的波形

问题1:
-在关闭/打开电源循环测试期间、大约每几百次、第二个 TUSB8041集线器就会被识别一次
-第一个 NG 问题: 主机 PC 无法识别第二个 TUSB8041集线器
-第2个 NG 问题:第2个 TUSB8041集线器识别失败,主机 PC 显示“n ü Δ! 标记
-第三个 NG 问题:主机 PC 无法识别第一个/第二个 TUSB8041集线器
对于上述第1 /第3次、即使 GRSTz 被拉至 GND、集线器也无法恢复。

是否有人想知道导致这种情况的原因?

问题2:
-在低温加电测试下、在1.1V 电源轨加电之前、线路上似乎有200mV 的泄漏电流
-由于以下原因、我们认为这是由于 TUSB8041集线器造成的泄漏:
1) 1)通过拆下 TUSB8041集线器、可以自行解决该情况
2) 2)使用冷却设置专门针对 TUSB8041并对其进行冷却、会导致情况发生

是否有人想知道导致这种情况的原因?

其他:
设置不使用 EEPROM、OTP 是默认设置。
复位是一个有源复位。 电源电压为3.3V、然后为1.1V。
1.1V 上升10ms 后、释放复位。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    对于这些问题、#2似乎像标准不良连接/协议问题、可能与信号质量或意外事件相关。  问题1和问题3很奇怪、因为它们看起来与 USB 3.0端口进入合规性模式的问题类似、但集线器复位应该已经解决了这个问题。  集线器的复位是否同时完成?集线器与主机断开连接时是否完成复位?  是否从主机端报告了有关禁用端口的任何错误?

    我需要与内部团队一起检查低温下可能存在的泄漏。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好、我有一些客户的回复。

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/990117/tusb8041-enumeration-issues/3657743 #3657743"]#2似乎类似于标准的不良连接/协议问题、可能会链接到信号质量或意外事件。  [/报价]

    是的、让我们重点关注1和3、这些问题不能通过 GRSTz 得到解决-因此它们可能与硬件相关。

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/990117/tusb8041-enumeration-issues/3657743 #3657743"]是同时完成的集线器复位

    它们重置集线器#1、然后重置集线器#2 -它们没有同时在两个集线器上尝试 GRSTz。

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/990117/tusb8041-enumeration-issues/3657743 #3657743"]集线器与主机断开连接时是否完成了这些操作?

    主机 PC 连接到集线器进行复位

    [报价 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/990117/tusb8041-enumeration-issues/3657743 #3657743"]是否从主机端报告了有关禁用端口的任何错误?

    不像每个 日志都检查了错误、但检查的内容没有显示任何错误。
    此外、发出 GRSTz 后、PC 上的设备管理器会刷新、但没有错误消息。

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/990117/tusb8041-enumeration-issues/3657743 #3657743"]

    我需要与内部团队一起检查低温下可能存在的泄漏。

    [/报价]

    谢谢你。 有另一篇 E2E 文章介绍了3V3电源轨在加电期间泄漏到1V1电源轨、但答案不是公开的。 可以确认吗?

    此致
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    另一个线程中的"泄漏"是测量噪声、我们在实验室测试期间无法看到任何泄漏。  我将与质量团队一起检查低温泄漏问题。

    问题3可能是主机端口进入合规模式-如果上电后的第一个 LFPS 轮询握手失败、则会发生这种情况。  如果是这种情况、则不会影响集线器的重置量、则需要重置主机或重新加载主机驱动程序。  这是否符合您对问题的理解?

    我仍在研究问题1、因为它看起来像是意外的合规模式条目、但应通过复位将其清除。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我在看原理图、我想提到的一些要点对我来说很突出。

    1) 1)设计使用由3.3V 电源供电的外部振荡器、在输出端使用分压器、以便 TUSB8041看到1.8V 时钟信号-这没问题吧?

    2) 2)对于 USB_VBUS、Hub1 VBUS 遵循 DS 建议90.0k 和10k 电阻分压器、但 HUB2使用 Hub1的 EN 输出来"检测"施加 VBUS 的时间。 它们使用不同的电阻分压器分压比来实现这一目的、因为 EN 输出(PWCTL1/BATEN1)为3.3V 逻辑。

    3) 3) VDD33和 VDD 由直流/直流转换器供电- 3.3V 在1.1V 之前上电。 但在两个电源轨导通后、在变为高电平之前、GRSTz 保持低电平~10ms。 这看起来不错...但有什么想法吗?

    4) 4)查看原始文章中链接的文档的 P6/7 ...我注意到 DN 端口的 SSTX±线没有交流耦合电容器。 我与客户确认、对于 HUB2、电容器是通过连接器连接的(因此不在原理图中)-但在 Hub1和 HUB2之间可能缺少 SSTX 电容器...请他们检查以防万一。

    我知道您需要交流电容器、因为器件使用它们以及每个器件向 SS 线路提供的电阻、以检测 RC 时间常数并查看是否连接了器件。 如果没有交流电容器、系统是否可以枚举? 如果是、那么这是否是 Hub1连接的原因、但是 HUB2失败了?

    5) 5)对于上面的问题3、您说主机端口可能会进入合规模式...您能否让我指出 USB3规范中的什么(页码)讨论了集线器和合规模式、以及导致这种情况的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    客户是否在多个装置上看到泄漏?  如果仅限于单个单元、请告诉我您是否要安排将其退回。

    振荡器上的分压器正常。

    2、 USB_VBUS 电阻器可以根据驱动电压进行调节、 开关电压应在500mV 左右。

    3.重置定时声音有效。

    4.我从未在没有交流电容器的情况下测试过集线器,我不确定预期的行为是什么。

    5. USB 3.2规范中的第7.5.5/7.5.4.3.2节介绍了兼容模式及其进入。  请注意、TUSB8041是在 USB 3.0/Early USB 3.1时间段内设计的、其下行端口可以进入合规性模式、而无需专门启用该模式(这种情况发生更改以匹配更新后的集线器中的规范)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    我点击了"这解决了我的问题"、而不是回复...

    无论如何、看起来它们在 SSTX 线上的两个 TUSB8041上行/下行集线器之间缺少交流电容器。 (电容器从主机到 TUSB8041 #1、TUSB8041#2到器件、但不在两个集线器之间)

    1) 1)它们已经对电路板进行了返工、并且正在对插入的电容器进行测试。

    2) 2)我们能否为 TUSB8041I 集线器提供围绕这些100nF 电容器需求的交流规格/方框图?
    我知道 USB3规范要求它们是需要的,但奇怪的是 TUSB8041集线器在没有这些电容器的情况下互相枚举 USB3。 我想对于 rx.detect、充电时间常量需要电容、主机/器件需要电容来识别另一个支持 SS 的插入器件。

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    有趣的是、它在没有交流电容器的情况下工作、我看到了其他一些实现、其中电容器被关闭、系统无法工作。  也许它们在对其进行补偿的线路上具有更多的寄生电容。  我无法分享有关我们的器件如何执行 rx.detect 的内部设计信息。  如果没有交流电容器、我们绝对不建议使用集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    一些后续行动。

    [1]

    我的理解是、两个 TUSB8041连接在一起(一个集线器的下行端口连接到另一个集线器的上行端口)、它们需要具有符合 USB3规范的交流耦合电容。  

    如果没有此电容、器件可能会也可能不会工作、具体取决于寄生电容、偏置电压等因素。

    但建议遵循交流电容(100nF 或220nF?)的 USB3规范 传输的信号。 SSRX 线路上的耦合电容器是可选的、但应该介于 297nF 和363nF 之间?

    [2]

    它们是否有您可以共享(脱机)的交流/直流特性规格? 我不要求提供专有信息、而是要求获取 TUSB542 DS 中提供的类似信息。 例如、TUSB542数据表的 p7列出了差分接收器/发送器阻抗特性等 如果 TUSB8041的值基于 USB3规范、那么它们是相似的还是等效的? 我们可以为 TUSB8041提供类似这样的信息吗?

    [3]

    由于 TUSB8041集线器之间没有交流耦合电容器、是否存在损坏 IC 的危险?

    [4]

    我们是否有重新出现冷温度1.1V 泄漏问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理直接电子邮件