This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:IP

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987734/dp83td510e-evm-ip

器件型号:DP83TD510E-EVM

我想使用两个 DP83TD510E-EVM 从 PC 的 LAN 端口相互进行评估。
我正在查看其他线程、
☆从该板上的 RJ45上查看她的 IP 地址是什么?
他的 MAC 地址也是怎样的?
请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masao-San、

    IP 地址和 MAC 将继续是两台 PC、因为 EVM 只会更改物理层、而不会更改 MAC。

    此致、

    GET