This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:推荐的 RJ45连接器

Guru**** 2540280 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985785/dp83867ir-recommended-rj45-connector

器件型号:DP83867IR

大家好、

我的客户正在使用 DP83867IR、现在他正在搜索 RJ45连接器。

我建议使用我们 用于 DP83867IREVM 的 TE 1-406541-5、但客户需要一个集成了 TRANS 的1000BASE-T 合格连接器、您是否已推荐器件?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到客户使用 TRP 连接器:2250015-3和类似的 RJ45

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    很抱歉再次打开此主题。

    我收到了客户的原理图、您能帮我检查一下吗? 我会将其发送到您的电子邮件地址。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、您好!

    请将其内部发送给我、我将指导您查看原理图。

    --

    此致、

    Vikram