This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:差分输入范围

Guru**** 2506885 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622, DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988611/ds92lx1622-differential-input-range

器件型号:DS92LX1622
主题中讨论的其他器件: DS92LX1621

您好、支持团队、

 

差分输入范围被定义为180mV@最小值

如果系统的差分输入范围为150mVpp、解串器 DS92LX1622是否可以正确接收数据?

 

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入范围小于规格、则可能存在链路质量问题。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charley-San

    我们的输入差分电压范围为150mV@最小值、220mV@典型值、275mV@最大值
    因此、我了解 DS92LX1621无法正常工作。
    您能否告诉我任何桥接器件、以便将此类输入信号更改为 DS92LX1621的合适信号?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能澄清一下器件名称吗?  

    1622具有输入差分电压要求。 如果您将1621与1622配对、如果电缆长度正常、则不会出现问题。

    1621采用单端信号、因此无需差分输入。  

    此致、

    蔡夏利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charley-San

    感谢您的回复。
    很抱歉让您感到困惑。 我想知道 DS92LX1622解串器输入的桥式 IC。
    OUT 解决方案将使用带有 AOC 的光缆、下面是有源光学连接器。
    DS92LX1621 -> AOC (TX)--- > AOC (RX)-> DS92LX1622

    接收器 AOC 输出范围定义为150mV@最小值、220mV@典型值、275mV@最大值
    因此、我猜需要将任何桥接 IC 放置在 DS92LX1622的前面。
    你有什么想法吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    此应用可能具有挑战性。  DS92LX1621和 DS92LX1622将进行双向通道通信。  DS92LX1621 至 DS92LX1622的高速数据 和 DS92LX1622的低速数据 将发送回 DS92LX1621 、并叠加两个信号。 AOC 是否能够传输双向信号?  

    我认为这是我们需要解决的第一个问题。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charley-San

    感谢您的支持。

    我们不会使用反向通道、因此 AOC 无法传输双向信号。

    我们发现 CRC 错误。

    如果反向通道不可用、是否会发生 CRC 错误?

    我们能否通过将 Tx CRC 校验启用和 Rx CRC 校验启用设置 为"0"禁用来避免这种错误?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu  - San、您好!

    是的、反向通道不可用、您将收到 CRC 错误。 您可以使用 Tx CRC 校验使能和 Rx CRC 校验使能寄存器禁用它。  

    此致、

    蔡夏利