This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987070/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EDP83822I

您好!

我们收到了两个 EVM 套件、并根据共享的演示设置图(随附 ppt)建立了通信。 但是、在尝试通过 USB 与 PC 建立连接时、我们收到错误"HW disconnected"(as attached)。

我们已经安装了用户指南第4.1和4.2节中推荐的软件。

我们按照第3.1.3节中的 USB 电源选项进行操作、并且电路板正在通电。 该电路板在 RMII 主模式下以 DP83TD510E 的默认模式启动 、在 RMII 从模式下以 DP83822I 的默认模式启动(根据第3.2.1节)。  时钟选择已根据第3.3.3节(板载25MHz 晶体)中提到的要求进行验证。

这里是供您参考的 LED 状态-  

LD2、LD4、LD1为绿色、D3为红色。

D12 -呈绿色亮起并闪烁、D5 -呈绿色持续亮起

如果我们需要按照此处的任何其他步骤通过 USB 接口连接到 PC、请提出建议。

 

e2e.ti.com/.../Demosetup.pptx

此致

Puspa