This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB21x 无法按需要工作-这是有效的应用场景吗?

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989307/tusb211-tusb21x-not-working-as-desired---is-this-a-valid-application-scenario

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB212

C1:具有 USB OTG 的单板计算机

C2:1M Micro-USB 转 USB-A 电缆

C3:上面有 TUSB21x 的 PCB

C4:5m USB-B 至 USB-A 电缆

C3:PC 或笔记本电脑

在我们的应用场景中(如上所示)、使用具有 TUSB21x (C3)的 PCB 时、我们没有看到任何改进、而只是使用 USB-A 转 USB-B 耦合器。

实际上、结果比普通耦合器略差。 我们的目标是 使5m USB 电缆(C4)在 PC (C5)和我们的封装器件之间工作、但 C4的最大工作电缆长度为2-3m。

我们从 TUSB211开始、然后更改为 TUSB212、因为我们认为这可能是直流偏移问题(但情况并非如此)、最后我们更改为 TUSB216、因为我们希望尝试增加 RX 灵敏度的可能性。 对于所有 TUSB21x、我们都系统地尝试了交流升压、直流升压和 RX 灵敏度上的不同设置(如果相应 IC 支持)、但没有成功。

由于某种原因,我们无法理解为什么信号质量在任何情况下都不会变得更好。

我们可以通过非公开方式…提供原理图和 PCB 布局

遗憾的是、我们没有眼图测量设备来提供更多详细信息(这使得很难判断...)

问题包括:

  1. TUSB21x (TUSB211、TUSB212、TUSB216)是否适用于所述的设置?
  2. 当我们的想法用完时–TI 是否有一些我们可能没有想到的想法?  

如果有任何帮助、我们将不胜感激! 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方案说明是这些器件的有效设置。 根据您的描述、可以听到在测试期间转接驱动器未进入正确模式的声音。

    • 您是否正在进行眼图测试? 如果是、您能否在 RST 为高电平与低电平时使用 TUSB212共享眼图?
    • 您将遵循什么测试程序来捕捉系统的眼图?

    我还会检查 CD 和 EN_HS 引脚的状态(如果可能)、以便在测试期间了解器件的状态。 请随时通过 E2E 和我的评论直接向我发送您的原理图。 现在、让我们坚持1m 测试、以便确保正确补偿眼图。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题可通过 E2E 直接帮助(非常感谢@Malik Barton57)以及一些有关设置的进一步调查和测试来解决。 现将调查结果提交此处以供记录。


    我们的设置中有2个主要问题:


    首先,我们在大多数测试中都使用了质量极差的“1m Micro-USB 转 USB-A 电缆”(C2)。 它的屏蔽层没有从一个插头连接到另一个插头。 用高质量的电缆替换该电缆后、迈出了接近目标的第一步。


    第二、我们发现(使用良好的电缆)在我们的设置中根本不应使用 TUSB21x 转接驱动器。 即使是 TUSB21x 最低升压设置也会导致我们设置中的 USB 信号过度补偿、因为信号已经很好了。 如果有一个强大的 USB PHY 驱动程序(就像我们所拥有的那样)、则可能会出现这种情况。
    我们没有测量设备,所以我们不得不找到这种方法。 ;)如果有适当的范围可以查看信号,则应更加明显。


    通过使用良好的电缆(C2)并省略 TUSB21x、我们实现了使5m USB 电缆(C4)正常工作的目标。

    结论(TL;DR):
    -在检查其它所有设备(如原理图、PCB 等)的第一百次之前,请务必检查使用过的电缆的质量  
    -根据应用情况,可能根本不需要转接驱动器,并且可能会过度补偿(加重)“已经正常的 USB 信号”(此处就是这种情况)。