主题中讨论的其他器件: TPS65988
您好!
我目前 正在尝试使用 USB-PD-DUO 板和 TPS65988EVM 板来模拟电源路径、如下图所示。 我将20V/3A 从电源上拉至电源板、并尝试将电源一直拉至接收板。 在此路径中、TPS65988EVm 可以从拉电流获取电源、但接收板无法从 TPS65988EVM 获取电源。 是否可以实现该电源路径? 您对此有什么建议吗? 
谢谢!
Connor Connaughton
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前 正在尝试使用 USB-PD-DUO 板和 TPS65988EVM 板来模拟电源路径、如下图所示。 我将20V/3A 从电源上拉至电源板、并尝试将电源一直拉至接收板。 在此路径中、TPS65988EVm 可以从拉电流获取电源、但接收板无法从 TPS65988EVM 获取电源。 是否可以实现该电源路径? 您对此有什么建议吗? 
谢谢!
Connor Connaughton
尊敬的 Adam:
我的客户检查了所有电压。 SYS_PWR、P5V 和 P3V3 均为正确的电压电平。 EVM 作为接收设备正常工作、但无法将电源连接到 USB-PD DUO 板的接收板。 它们测试了两个端口、 并且仅灌电流端口 具有电源。
他们还发现 EVM 中存在一个潜在问题。 您以前也见过这种情况吗?
对于硬件、我发现它可能是 Q16功率 FET 短路。 然后我替换一个新的、但它仍然不起作用。 然后我无法找到问题。 目前,D3 LED 不会亮起。 此外、作为 Gate、Max 的 TI 员工(CSC)也可以获取我的电路板的所有文件和图片。 他说,"看到这可能是随机电路板缺陷"。
谢谢!
Connor
尊敬的 Adam:
随附 了 TPS65988 EVM 和 USB-PD-DUO 板中使用的项目文件。 连接使用 USB-PD-DUO 板的源板连接 TPS65988 EVM 的端口 B,TPS65988 EVM 的端口 A 连接到接收板。
如果您需要其他信息、请告诉我。
谢谢!
Connor Connaughton