This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65983B:TIDA-03027参考设计材料

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987539/faq-tps65983b-tida-03027-reference-design-materials

器件型号:TPS65983B

大家好、

我 在 TI.com 上找不到有关 TIDA-03027的任何材料。

如何获取一些材料? 例如 适用的设计文件(CAD 和光绘文件)、测试报告、BOM 和原理图。

非常感谢!

此致

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    遗憾的是、此 TIDA 不再可用、TPS65983B 仅用于 TBT 设计、您需要它吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复。

    实际上、我需要一个能够满足两个 USB 端口的总体解决方案:一个具有100W 双向充电器的 USB Type C;一个具有18W 和 QC3.0的 USB A 充电器。

    此致、

    邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    可用的 PD 控制器只能支持 Type C 端口、因此需要另一个器件来支持支持支持 USB 18W 和 QC3.0功能的充电器。

    谢谢、

    哈里