This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:最适合我的应用的收发器和电缆型号是什么?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, SN75HVD07, SN75HVD06, SN75176A, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990177/sn75176b-what-is-the-best-transceiver-and-cable-model-for-my-application

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: SN75HVD07SN75HVD06SN75176ATHVD1500

 我们将推出一款与256个 RS485联网设备串联的产品、这些设备具有9600 bps、4000英尺和半双工。  我在论坛上阅读了有关 RS485网络的一些主题、但由于我在这种类型的网络中没有经验、我想提出一些问题。  

 收发器 SN75HVD06P (10Mbs;1/8单位负载)集成电路、根据所附的数据表、该电路可与多达256个联网器件配合使用。
1) 1)如果我使用 SN75HVD07P 模型(1Mpbs;1/8单位负载)、在4000英尺时无法以9600bps 的速率进行通信、该怎么办? 因为1Mbs < 9.6Mbps?
2) 2) SN75HVD06P 这款收发器是否最适合我的应用?

3) 3)我是否可以使用最常用的 SN75176B (高达10Mbps)? 它是否通过在同一网络上安装多达256个设备和4000英尺的距离来工作?  
4) 4)我想知道哪一种是最棒的4路电缆加屏蔽层(2路24V 直流和 GND 以及2路通信)、使此 RS485半双工9600 bps 通信在4000英尺(1.2公里)下工作?
5) 5)您是否已在某些文档声称可以使用的4000英尺的100kbps 速率下测试此网络? 您使用了哪种电缆?

6) 6)您是否有这些测试的文档可与我们分享?

7)或者至少高达57600bps (57.6kbps)?  

8) 8)在这种情况下、收发器是否是 SN65HVD7x 半双工系列?
由于我们要购买整个4000英尺电缆、因此我不想在购买时犯错误来进行测试、从而确保电缆正确无误、我的问题仅在于 RS485网络上受测的集成电路。
非常感谢您在这一问题上提供的宝贵帮助。

Eng Edmilso Ilha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edemilso、

    首先、请查看此 应用手册、其中介绍了您的许多问题(尤其是第9节)。 数据速率与总线长度间的关系)。

    1) 9600bps 时、通信距离主要受电缆损耗(电阻衰减)的限制、而不是器件的速度。 尽管如此、SN75HVD07仍可用于  此数据速率 (1Mbps >9600pbs)。

    2) 2)除速度和距离外、  系统中是否还有其他要求? 您还可以在这 篇 e2e 文章中查看最新的 TI RS-485。

    3) 3) SN75HVD06、SN75HVD07和 SN75176B 都可以工作、但通信距离取决于电缆。

    4) 4)建议使用屏蔽 双绞线 电缆。

    5) 6) 7)请查看此 应用手册 以了解数据和电缆类型。

    8) 8)   首选5V RS-485、 通常具有 更大的 VOD。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、我阅读了这些链接。

    您也问我:

    2) 2)除了速度和距离之外、系统中还有其他要求吗?

    是的、网络上的最大器件数为256、但该值可能在3到256之间变化。

    考虑到以下5个因素:

    1)多达256个器件;

    2) 9600 bps;

    3)半双工;

    4) 4000英尺;

    5)和电缆 2x22 AWG 120 W UTP

    我有3个问题:

    1) 1)满足我需求的最便宜的 IT 收发器是什么?

    2) 2)是否可以为此应用使用 SN75176A (高达5Mb>9.6Kbps)?

    3) 3)网络上支持多少台设备? 我在他的数据表中查找了此信息、但我没有找到它。 感谢您的回答。  

    Eng. Edmilso Ilha -巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。  正如我提到 过的、只要器件具有1/8单位负载(或~96kOhm 输入电阻)、我认为器件选择在该应用中不会产生太大的影响。 SN75176A 可能由于12kOhm 电阻而不适合。 THVD1500在成本方面可能是最佳选择。