This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:TDR 测试问题以及数据表寄存器映射和应用手册问题之间的冲突

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988906/dp83825i-tdr-test-issue-and-conflict-between-the-datasheet-register-map-and-the-application-note-issue

器件型号:DP83825I

大家好、

我已经调试过此芯片 DP83825I 一段时间、并且到目前为止遇到了一些无法解决的问题。


调试 DP83825I 的 TDR 功能时、我主要参考其数据表和 www.ti.com/.../snla330 应用手册。 SNLA330本手册调用一些数据表中未描述的寄存器。 第4页和第5页之间的表存在打印错误、因此我无法确定是否将正确的参数传递到寄存器中。


优点是 DP838's TDR 功能在大多数情况下工作正常、但当电缆长度在3米到10米之间时、测试结果非常不稳定、并且与电缆长度相差很大。 根据 SNLA330中提供的公式、这个范围内的电缆的测试结果全部计算在10米左右、而电缆_诊断_测试_Fil 在寄存器0x1E 中
寄存器0x1E 中的 EIL 位显示频繁测试故障。

值得注意的是、在本测试故障情况下、0x1E 寄存器的返回值与测试更长电缆长度时的测试情况不同(通常是0x102、一切正常)、它返回0x303或0x301。在数据表中、 0x1E 寄存器中的这些位标记为保留、标记为保留的寄存器的含义是什么? SNLA330中有一个数据表中未提及的寄存器、该寄存器写入(0x411)、这些寄存器的含义是什么?


以下伪代码是我的程序通过 MDIO 接口与 DP83825I 通信并执行 TDR 测试的主要流程、希望能找出问题。 是否遗漏了任何需要注意的寄存器。

复位芯片(WR 0x1f 0x8000)
关闭自动诊断(WR 0x0 0X2100)
禁用 MDIO 自动协商(WR 0x19 0x0)
将0x456寄存器配置为0x0608
将0x411寄存器配置为0x0813
将0x416寄存器配置为0x08A0
将0x170寄存器配置为0x5C12
将0x173寄存器配置为0x0D07
将0x175寄存器配置为0x1004
将0x177寄存器配置为0x1E00
将0x178寄存器配置为0x2
将0x1E 寄存器配置为0x8000
查询0x1E 寄存器、直至超时或测试成功或测试失败
读取0x180寄存器
读取0x185寄存器
读取0x18A 寄存器
根据上述寄存器的值计算电缆长度、并在未发生峰值时测试下一个 SEG

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究您的问题、并将在下周的星期一之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    还有好消息吗?

    仍在等待您的来信。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    对拖延表示歉意。 请参阅下表1的屏幕截图、其中显示了正确的值:

    我们已经看到短电缆在 TDR 测量中存在一些不一致。 预计短路时精度会降低。 终端应用是否会使用如此短的电缆?  

    我们将寄存器和位标记为"保留"、因为我们不希望在正常运行期间调整这些寄存器。 并非所有寄存器都是正常操作所必需的、并且可能只用于内部验证和测试。  

    谢谢你

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。

     您在我的结尾处提供的上表显示 “您无权查看”, 您是否会通过电子邮件向我重新发送副本?

    在0-10米电缆的情况下会出现真正的问题 TDR 测试会产生一些误导性的结果、 虽然结果不准确、但测试失败率较低、但电缆长度小于3米、  而3米- 10米的电缆测试通常是错误的、结果相同。
    这种长度的电缆的实际应用占了很大比例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我已向您发送连接请求、请通过私人邮件联系我们。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    由于我们已将此讨论脱机、我将关闭此主题。

    谢谢、

    Nikhil