This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032A:在失效防护模式下与其他类型的接收器搭配使用

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV032A, DS90LV001, SN65LVDS32, SN65LVDS050, SN65LVDS33, SN65LVDS349, DS90LV012A, SN65MLVD048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987106/ds90lv032a-work-in-combination-with-other-type-receivers-in-fail-safe-mode

器件型号:DS90LV032A
主题中讨论的其他器件: DS90LV001SN65LVDS32SN65LVDS050SN65LVDS33SN65LVDS349DS90LV012ASN65MLVD048

ATIA/EIA-644-A 标准允许多接收器操作、我在一条线路上使用了 DS90LV032A 和 MAX9180接收器。 两个接收器都具有用于中断输入情况的失效防护电路、因此我应该做正确的工作。 但 MAX9180失效防护电路因此与未描述的 DS90LV032A 失效防护电路不兼容。 MAX9180并行失效防护电路(如数据表和3662应用手册中所述)通过(232k || 232k)和1、1M 通用电阻器上拉 LVDS 线路、DS90LV032A (实际上)通过未定义的电阻器或电流源下拉 LVDS 线路、我不知道。 如果只有 DS90LV032连接至悬空端接 LVDS 线路、则共模电压接近50mV。 如果只有 MAX9180接收器连接在悬空端接的 LVDS 线路上、共模电压接近2.9V。当 DS90LV032A 和 MAX9180连接到端接的悬空 LVDS 线路时、共模电压接近250mV、MAX9180失效防护电路不工作。 请描述如何将 DS90LV032A 接收器与其他失效防护电路配合使用、因为 DS90LV032A 失效防护电路详细信息是隐藏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    数据表中描述的失效防护特性指出、未使用的输入不应接地或任何其他电压、而应保持断开状态。 由于 MAX9180将线路拉至 Vcc、因此 DS90LV032A 在多接收器环境中将与它不兼容。 因此、您应使用不违反 DS90LV032A 失效防护要求的接收器。 例如、DS90LV001甚至更多 DS90LV032A。

    另请注意、DS90LV032A 与 TIA/EIA-644标准兼容、而非 TIA/EIA-644-A 标准。 TIA/EIA-644标准未指定对多点操作的支持、仅需要对点对点操作的支持。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我同意、根据数据表数据、当与 MAX9180共用时、DS90LV032A 失效防护电路工作可能不正确。 但在我的应用中、我不担心在失效防护条件下的 DS90LV032A 逻辑输出。 我的主要问题是 DS90LV032A 失效防护电路会导致 MAX9180失效防护电路工作不正确、据我了解、它也会影响大多数现代接收器(例如 SN65LVDS32)。 DS90LV032A 数据表描述了失效防护电路可以拉取或灌入少量电流、但并未描述它会导致 LVDS 线路共模电压的变化。 此外、它不仅会改变共模电压、还会拉至与现代主要 LVDS 接收器不兼容的接地端。

    关于 TIA/EIA-644标准、据我了解、该标准等于 SP-3357文档中包含"5.4.1多接收器操作"一段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我更详细地研究了 TIA/EIA-644标准历史记录、对我的答复表示歉意。 我同意您的意见、 TIA/EIA-644-1995版本不包含多接收器操作。 但是、您能否澄清一下 TI 的哪些现代接收器符合 TIA/EIA-644-A 标准? 因为有些接收器(例如 SN65LVDS050)标记为"符合 TIA/EIA-644-1995标准"、但大多数接收器(如 DS90LV032A)标记为"与 ANSI/TIA/EIA-644兼容"、没有详细信息。  

    关于失效防护电路、我知道 、甚至不可能将相邻的系列接收器放在一条线路上。 例如、SN65LVDS32失效防护电路不会与 SN65LVDS33一起运行、但 SN65LVDS33失效防护电路无论如何都将正常运行。 我是对的吗? 如果需要了解任何注意事项或指南、以及哪些系列可以位于具有正确失效防护功能的 LVDS 线路上、哪些系列不能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    除非数据表中特别说明、否则您只应假设与 ANSI TIA/EIA-644-A 标准兼容的器件可在多点环境中使用。 例如、DS90LV012A、SN65LVDS349与 TIA/EIA-644-A 兼容、因此可在多点环境中使用。  

    M-LVDS 器件(例如 SN65MLVD048)甚至更适合于多点应用。  

    看一下 SN65LVDS32和 SN65LVDS33的失效防护操作、它们看起来与我兼容。 SN65LVDS32会在失效防护条件下将两条线路上拉至 Vcc、并且由于差分电压仍为0、因此 SN65LVDS33也 会由于窗口比较器而处于失效防护状态。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  I.K.

    感谢您快速提供详细的答案。 我只剩下一个小的澄清问题。 您是否假设 SN65LVDS33失效防护电路通过衰减网络在 Vcc 附近的浮动 LVDS 线路上设置共模电势? 基于双极晶体管和电流阱的接收器方案是否会影响浮动 LVDS 线路上的共模? 如果 SN65LVDS33将浮动 LVDS 连接到 VCC 附近的电位、它应该与 SN65LVDS32紧密配合使用、 这样可以解决 我的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiril、

    看 IBIS 仿真、当保持悬空时、两条线看起来都被拉至~1.452V。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  I.K.:

    感谢您的仿真、也感谢您使用 IBIS 仿真的好主意。 我在一条端接的浮动 LVDS 线路上仿真了 SN65LVDS32和 SN65LVDS33 LVDS 输入、共模电压为~2.3V。SN65LVDS32失效防护比较器阈值也为~ 2、3V。 因此、在这种组合中、SN65LVDS32失效防护电路的工作原理至少不可靠。 请确认我的估计值吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    啊、没错、它太接近与门的阈值电压了。 SN65LVDS33中的衰减网络看起来与多分支环境中的 SN65LVDS32不兼容。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的确认。 我了解了 TI 主 LVDS 接收器的多分支应用中的故障安全电路兼容性。 但是、如果您在多点应用中发布或更新有关 LVDS 失效防护的应用手册、这将是完美的选择。 因为它现在是一个"空白点"。 此外、 AN-1194 (SNLA051C)文档介绍了 National Semiconductor 的接收器的外部失效防护电路、但没有类似的 TI 接收器文档。 此技术是否也可用于 TI 接收器(例如 SN65LVDS32)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    该应用手册仅供参考。 LVDS 接收器的失效防护偏置特定于供应商和器件。应查看相应的 LVDS 接收器数据表、以确定特定电路是否提供失效防护支持以及提供了哪种类型的失效防护支持。 此外、一些失效防护偏置实施可能与其他实施不兼容。 数据表中提供了 SN65LVDS32失效防护的详细信息。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的技术支持。

    此致