This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:命名惯例

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031A, DS90LV032A, CDCLVD2106, SN65LVDS108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988644/ds90lt012a-naming-conventions

器件型号:DS90LT012A
主题中讨论的其他器件:DS90LV031ADS90LV032ACDCLVD2106SN65LVDS108

我有几个问题:

 

  1. 是否存在与 ANSI TIA/EIA-644-A 和 ANSI TIA/EIA-644兼容性相关的命名约定? 例如、DS90LV031a、DS90LV032a 发送和接收对与 ANSI TIA/EIA-644标准兼容、DS90LT011AQ、DS90LT012ATLD 发送和接收对与 ANSI TIA/EIA-644-A 标准兼容。

 

  1. LV 和 LT 之间是否有特殊含义?

 

  1. 我们需要一个6通道 LVDS 缓冲器。 我只能找到工作电压为2.5V 的 CDCLVD2106。 是否有3.3V 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有与 TIA/EIA-644-A 和 TIA/EIA-644标准相关的特殊命名约定。

    如果器件是接收器、LV 表示没有集成端接电阻器、而 LT 表示有集成端接电阻器。 除此之外没有什么特别的含义。

    CDCLVD2106看起来像是时钟组中的1:6缓冲器。 对于用于通用应用的类似器件、有 SN65LVDS108。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K.  

    快速回答更多问题:

    1. DS90LV011和 DS90LV031之间的区别是什么?
    2. 了解 SnS 是 TI 器件型号。 DSS 和 SnS 之间是否有交叉参考?
    3. 每个 TIA/EIA-644器件都有对应的 TIA/EIA-644-A 器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    一个是单驱动程序,另一个是四驱动程序

    我们为其中一些人提供了 P2P 指南。 给我发一封电子邮件、我可以将其发送给您

    3.否

    此致、

    I.K.