This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:I2C SDA 线路保持低电平

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83EVM, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988490/sn65dsi83evm-i2c-sda-line-held-low

器件型号:SN65DSI83EVM
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83

您好!

在我们的 SN65DSI83EVM 上、即使没有 I2C 流量通过、净 I2C_SDA 也会在0.35V 时保持低电平。

我们设置 I2C_3V3EN =低电平、I2C _SDA 仍保持低电平。 但是 I2C_SDA_3P3V 为高电平。 与 I2C_SDA 的所有其他连接均已断开(即从 J1、J4、J12断开)、因此不会受到它们的干扰。 下面是我们的真值表:

SW2-2. I2C_3V3EN J10-3 (3V3SDA) J12-2 (1v8SDA)
打开 3.28 V 0.05V
关闭 0.35V 0.31伏

C11的测量值为1.18V、因此我们知道内部 Vcore 稳压器仍在工作。 即使按下复位按钮 SW1使 Board_RESETN 变为低电平、I2C_SDA 仍为低电平。 因此、由于某种原因、SN65DSI83似乎将 I2C_SDA 线路保持在低电平。

请告诉我此 EVM 的问题是什么?  是否有任何方法可使 SN65DSI83芯片释放 I2C_SDA 线路、以便我们能够正常与其通信?

非常感谢您的帮助、我们非常感谢您的帮助

此致

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    在我的电路板上、I2C_SDA 在1.8V 时看起来正常。 您是否已检查上拉电阻器(R4)是否已损坏?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查找随附的照片。 它看起来不会对 R4造成任何损坏。 请您建议其他地方检查一下吗?

    您认为 SN65DSI83芯片出现故障了吗?

    谢谢
    Navin

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您能否移除 J8和 J9上的分流器? 看起来这些可能会将线路下拉、因为 J12和 J9的引脚1和2上也有一个分流器。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 J12上的跳线完全移除时、我们检查了 I2C_SDA 线路、它仍然显示0.35V。 如果 J12被断开、J8肯定不会对 I2C_SDA 线路产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了 R4上的阻抗和导通性? SDA 被拉至低 电平的唯一方法是:J8 1:2和 J12 1:2被分流、R4被损坏或器件本身被损坏。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

     我以后要回到这个问题,因为我在家工作,在接下来的几天里我会给你答案

    谢谢
    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    我们测量了这些点的电阻:

    1P8V 至 SCL (J9-2)= 4.6948K

    1P8V 至 SDA (J12-2)= 4.6355K

    这向我表明 R4的值是正确的、并且该电阻器没有损坏?

    跳线处于与下图完全相同的位置

    谢谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    啊、我没有注意到跳线悬挂在1个引脚上。 但是的、R4看起来是正确的、因此这不是问题、因为它会将 SDA 上拉至1.8V。 SCL 是否也一直处于低电平?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    SCL 未保持在低电平、保持在3.28V。 只有 SDA 变为低电平

    谢谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我是说 I2C_SCL 网络。 这是上拉至1.8V 还是卡在低电平? 您在原始帖子中提到 SDA 也是3.28V、但这些网不直接连接到器件。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    很抱歉造成混淆、是的、I2C_SCL 网络上拉至1.79V、这是在 J9的中间引脚上测得的。

    谢谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    除了损坏的器件之外、我看不到 SDA 卡在低电平的任何其他原因。 是否可以更换电路板上的器件?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,IK

    由于器件可能出现故障、我最初尝试返回此 EVM。 退货被拒绝、我联系了 TI 客户支持。

    退货 ID 为 CPR211051099

    TI 客户支持案例 CS0455287

    SO# T01081572

    是否可以返回 EVM、因为器件很可能出现故障?

    谢谢

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我在退货流程中没有任何可见性。 我建议您与当地的 TI 销售办事处联系、以获得退货帮助以及更换 EVM。

    此致、

    I.K.