This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:关于 TPS25750D 的 VBUS 引脚配置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989823/tps25750evm-regarding-vbus-pin-configuration-of-tps25750d

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

在我们的设计中、我们使用 TPS25750D USB Type C 控制器并通过具有 USB C Type D 连接器的12V 直流适配器供电。

在 TPS25750D 的数据表中,提到 VBUS 引脚32和引脚33 是输出 类型引脚,是从 PP5V 输入到 LDO 的5V 输出。 通过电容 CVBUS 旁路至 GND。

但在 TPS25750 EVM 板中提到的参考设计中、它们将 VBUS 引脚32和33与 VBUS_IN 引脚短接、VBUS_IN 引脚从 USB C 连接器连接到12V 输入电源。

根据我们的理解,如果我们在 USB C 连接器上有5V 直流输入,我们可以将其连接到 PP5V 引脚,在这种情况下可以将 VBUS 引脚短接至 VBUS_IN。 但是、如果我们在 USB C CON 上有12V 电源输入 、我们不应将连接到 VBUS_IN 引脚的12V 电源连接 到5V 输出 VBUS 引脚。

因此,需要确认是否可以将 VBUS 引脚与 VBUS_IN 引脚短接,以防我们有12V 的 USB C 连接器输入电源,并且 PP5V 引脚上没有电源输入(PP5V 引脚通过10uF 电容连接到 GND)。

以及 EVM 电路板参考设计中将 VBUS 引脚短接至 VBUS_IN 引脚的用途。

请在此处提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请考虑 一个案例、我们仅是功率接收器(消费类)应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、

    如果您将 TPS25750用作接收器、则不会使用 PP5V 路径。

    VBUS 到 VBUS_IN 短接用于降低封装内两个电源路径之间的 PowerPath 阻抗。

    我们提供了一个常见问题解答链接、其中显示了如何将 TPS25750配置为灌电流配置、正如您在提供更多信息的图中所示

    [常见问题解答] TPS25750:如何使用 EEPROM 创建 PD UFP 或灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck! 除了降低阻抗外、VBUS 还通过将其短接至 VBUS_IN 来执行其他操作。 如 TPS25750的数据表中所述、VIN_3V3或 VBUS 是通过内部 LDO 为 TPS25750生成内核和 IO 电源的电源。 由于我们没有任何外部电源连接到 VIN_3V3引脚,因此 VBUS 是否需要连接到 VBUS_IN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中一个引脚用于高功率、另一个引脚有多种用途、包括电压感应、因此必须通过低阻抗连接将这两个引脚短接在一起、以实现最佳性能。

    如果将 TPS25750用作灌电流、则有一个内部稳压器会生成所有本地电源。  外部引脚上可见的两个引脚是 LDO_3V3和 LDO_1V5。  当 LDO_3V3存在时、该器件在内部电源网络中会选择此电压、而不是从 VBUS 内部生成的电压。

    如果始终是灌电流、则无需提供 PP5V 或 VIN_3V3、但将该电容器连接到 VIN_3V3非常重要、如果是这种情况、则不要将其连接到任何其他器件。

    LDO_3V3将提供足够的电流为外部 EEPROM 供电。  我上面提到的常见问题解答显示了仅灌电流应用所需的所有连接。

    此致、

    卡盘