This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:USB 3.x 信号完整性、眼图和布线阻抗-它有多复杂?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987434/tusb8043a-usb-3-x-signal-integrity-eye-diagram-and-trace-impedance---how-tricky-is-it

器件型号:TUSB8043A

我不熟悉 USB 3.0。  需要多大程度的板载匹配来迭代改变布线几何形状?  如果您谨慎地遵循布局准则、您是否可以通过第一次尝试?

我使用过5GHz 射频迹线、阻抗匹配 VNA、但我的高速数字体验仅限于400Mbs 范围。  我不知道5Gbps 对布局中的子线有多敏感。  人们通常使用电介质常数较低的特殊材料(如 Rogers)、还是可以使用普通 FR-4类基板?   

您通常需要一个足够快的示波器来以5Gbps 速率查看眼图吗?  

幸运的是、我板上的接口是12Mbps USB。  集线器芯片将仅移动数据。  它可以靠近连接器。  但在5Gbps 速率下、一英寸的迹线大约是一个位周期、这对我来说感觉错开了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    它不 应是迭代的。  我们可以为您提供布局指南和 EVM 布局作为起点。  关键点是布线长度匹配、差分阻抗匹配以及避免不连续性。  FR4还可以、但我建议使用4层或更多层。  2层设计的实施可能会更困难。

    布局指南此处:  https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf

    如果您需要 EVM 布局作为参考、请告诉我。  TI 还可以帮助查看您的布局。

    与 USB 2.0相比、USB 3.0眼图过程更加复杂。  您将需要从 USB.org 加载 XHCI HSETT 工具以强制端口处于合规模式、然后您将需要特殊的测试装置来访问信号、并需要一个函数发生器来强制端口更改合规模式。  您有哪种范围可用?  通常、示波器供应商有一个 USB 3.x 合规性软件程序、可简化该过程。

    如果电路板上的接口为12Mbps、那么以5Gbps 运行的是什么?  USB 3.0和 USB 2.0流量与总线上和集线器内的每个流量隔离。  您能否共享方框图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局指南 看起来就像 20年前我读到霍华德·约翰逊博士的书以来我们一直在做的那样、但现在 它的数量要快得多。

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987434/tusb8043a-usb-3-x-signal-integrity-eye-diagram-and-trace-impedance---how-tricky-is-it/3647642 #3647642"]您有哪些范围?  [/报价]

    我有一个 DSO9254A。 20Gsps 速度快、但这是每位周期4个样本。  这是太慢了吗?

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987434/tusb8043a-usb-3-x-signal-integrity-eye-diagram-and-trace-impedance---how-tricky-is-it/3647642 #3647642"]您将需要特殊的测试装置来访问信号、并需要一个函数发生器来强制端口更改合规性模式。  [/报价]

    测试装置被称为什么?  我可以在 XHCI HSETT 工具上找到信息、但我不知道该硬件装置被称为什么。

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987434/tusb8043a-usb-3-x-signal-integrity-eye-diagram-and-trace-impedance---how-tricky-is-it/3647642 #3647642"]如果主板上的接口为12Mbps,那么以5Gbps 运行的是什么?  USB 3.0和 USB 2.0流量与总线上和集线器内的每个流量隔离。  您能否共享方框图?[/quot]

    就像这样:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Keysight 似乎有一些视频和注释、介绍如何利用该系列示波器让 USB 3.0眼图、因此应该足够快。   

    您可以在以下位置看到符合 USB 标准的官方测试装置:  https://www.usb.org/estore

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface/f/interface-forum/987434/tusb8043a-usb-3-x-signal-integrity-eye-diagram-and-trace-impedance---how-tricky-is-it/3649018 #3649018"] Keysight 似乎有一些视频和注释、介绍如何使用该系列示波器观察 USB 3.0、因此应该足够快。  [/报价]

    我从 Keysight 读取 USB 3验证信息时、需要更快的示波器。 我们的 DSO9254A 为2.5GHz。

    直观的理解是、要对5Gbps 信号进行任何测量、无论是查看波形还是获取抖动直方图等分析、我们都需要一个速度超过2 * 5Gbps = 10Gbps 的示波器。   

    感谢您提供此信息。  了解人们如何使其正常工作、即使是在两层 FR4电路板上也是很有帮助的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您需要原理图或布局审阅方面的帮助、请联系我们。  不过、我们绝对不推荐使用2层电路板!

    周末愉快!

    JMMN