This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:总线最大电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989993/sn65hvd230-bus-maximum-voltage

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233

您好!

 我们希望通过以下方式使用您的 SN65HVD230D。

模式1 -正常 CAN 总线模式:

 当然、SN65HVD230D 也可以。

模式2 -  CAN 总线传输被禁用:

 在总线上、 将有一个24 Vac 或24 Vdc 开/关信号、由与 CAN 总线并联的光敏电阻进行管理。

 

我们可以使用  SN65HVD230D、 还是最好改用具有更高故障保护等级的另一个器件?

此致、

Carloalberto Torghele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carloabletero、您好!

    该器件的任何引脚(CANH 或 CANL)的绝对最大总线电压为16V。 如果 您使用的是光电 MOS 继电器、并且 CAN 总线与24V 信号完全隔离、则不会出现任何问题。 如果可能、您能否提供原理图、以便我可以仔细检查 CAN 总线的配置?

    如果您愿意、我建议您使用具有更高总线故障保护的器件。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从此处下载原理图:

    https://www.dropbox.com/s/nntb59e2w69l017/Schematic%20Prints.pdf?dl=0

    请 向我推荐具有更高总线故障保护的备选器件。

    此致、

    Carloalberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carloalberto

    我无法打开工作计算机上的下拉框文件。 如果可能、您可以将原理图发送到我的电子邮件、最好是 PDF 格式:

    c-ayoub@ti.com

    这里是一些替代器件。 所有这些器件均为3.3V CAN、总线故障保护范围为+/-36V。

     与原始器件最等效的器件是 SN65HVD233。 最大的区别是该器件具有环回模式引脚、而不是 Vref 引脚(引脚5)。 否则、其余引脚是等效的。 如果您需要更多选项、我们必须查看5V CAN。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我已向您发送了一封电子邮件。

    同时、我们将查看您建议的替代器件型号。

    此致、

    Carloalberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carloalberto、Chris、

    由于这现在是通过电子邮件处理的、因此我将关闭此主题。 它仍然可以发布在中、但关闭将有助于我们的线程跟踪。

    此致、

    Eric Hackett