This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:AUX 信号不工作、如何配置 AUX 寄存器、应用于不同的屏幕

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989518/sn65dsi86-the-signal-aux-is-not-working-how-are-the-registers-for-aux-configured-apply-to-different-screens

器件型号:SN65DSI86

现在有两个与 SN65DSI86相连的屏幕、A 可以点亮屏幕、B 无法点亮屏幕、

检测发现 AUX 信号未连接、原因可能是什么?

此外、如何配置 AUX 寄存器?

谢谢!

e2e.ti.com/.../A-Screen-Datasheet.pdf

e2e.ti.com/.../B-Screen-Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看一下他们的原理图吗? 它们是交流耦合 AUX 并在 AUX 上具有100k 上拉和下拉电阻吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AUX 有100K 上拉和下拉,Ω

    移除了上拉和下拉电阻器 TEST,AUX 也没有,Ω 信号

    Sch、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来、电池板需要 AUX 上的100k 上拉/下拉电阻、AUX 是否与100k 上拉/下拉电阻器一起工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    屏幕制造商表示 AUX 应在正常模式下工作。

    数据表中有半自动训练模式、这种模式是正常模式吗?

    如何配置 AUX 以在此模式下工作(半自动培训)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否联系我们当地的 FAE 来安排电话讨论此问题? 只要 AUX 设计正确、它就应该工作。 半自动链路训练是 AUX 上的 DP 链路训练。

    谢谢

    David