This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:自动速率检测

Guru**** 2906820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987296/ds80pci102-automatic-rate-detect

器件型号:DS80PCI102

大家好、

我的客户有时会看到 DS80PCI102 使用 自动速率检测检测检测错误速率。
DS80PCI102检测 Gen2、但 Gen1是实际的。

1)
 当 DS80PCI102 检测到错误的速率时、是否有任何方法可重新启用速率检测?
在这种情况下、我们应该切换电源吗?

2)
您能告诉我 DS80PCI102如何 在 自动速率检测中区分第1代、第2代或第3代吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    1)。 由于客户可以检测速率、这意味着他们可以访问 SMBus。 在这种情况下、它们可以通过寄存器(0x02[0]和0x01[1:0])为通道断电和加电。

    2)。 输入端有速率检测器滤波器、可区分这三种速率。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。

    我的客户尝试按照您的要求发送命令、使信道断电和通电。
    然后、他发现需要一些等待时间来改善以下情况。
    1)断电->上电:NG (仍然检测到错误)
    2)断电-> 10ms 等待-> 上电:正常(正确检测)

    关于1)、由于  SMBus 访问时间的原因、发送断电命令和上电命令之间的间隔为300us。
    您是否知道 DS80PCI102需要多长时间才能完成断电?

    此外、 您是否有使用  自动速率检测功能检测到 DS80PCI102错误速率的经验?  
    问题的背景是、如果您有权变措施、我想知道该解决方法。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    1)。 此参数尚未特性化-断电的时间长度。 也许您的客户可以测量 SMBus 命令到电流降、然后针对器件间差异增加25%至30%。

    2)。 我检查了与 PCIe 器件相关的其他客户报告、例如 DS80PCI102或 PCI102器件、但无法找到任何错误率检测报告。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持! 我知道。

    是否有建议的顺序来设置 断电/上电 寄存器?
    例如、 建议先设置其他寄存器、然后在结束时断电/上电等
    在这种情况下、您不必考虑误速率检测。
    我认为这不是因为数据表没有显示任何关于 设置寄存器序列的建议。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    没有设置断电和上电位的序列。  

    此致、Nasser