This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 重定时器和以太网重定时器之间有何差异?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988073/difference-between-pcie-retimer-and-ethernet-retimer

主题中讨论的其他器件:DS250DF410DS160PT801

大家好、

我正在学习 PCIe 重定时器。 我是否可以知道 PCIe 重定时器和以太网重定时器之间的区别? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    主要区别应该是支持的协议。 如果需要其他信息、请告诉我。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢你的答复。

    它们可以交换吗? 例如在 MAC 至光学模块通道中使用 PCIe 重定时器? 还是在两个 CPU 之间使用以太网重定时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我正在研究您的问题、并将在本周的星期五之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我已将此主题重新分配给 HSSC 团队、他们将更适合回答此问题。 您将很快收到您的问题的答案。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    与 DS250DF410等以太网重定时器不同、我们的 PCIe 重定时器参与协议协商

    此外、由于这是两种不同的协议和数据速率、因此它们现在是可交换的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nikhil!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。

    您是指"可映射"还是"不可交换"?

    您能否与我分享一些有关 PCIe 协议或 PCIe 重定时器/重定时器的文档? 它会更有帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    PCIe 以不同的数据速率运行、协议与以太网不同。 因此、我们无法交换支持这两种协议的器件。 对于 PCIe 重定时器、请查看 DS160PT801。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您能否授予我访问权限、以便我下载 DS160PT801的完整数据表? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请关闭此 E2E 案例、我们可以通过 TI 内部电子邮件对此进行讨论。

    此致、Nasser