This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:ENA_HS 的外部 PD 电阻器值范围

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990018/tusb211-q1-external-pd-resistor-value-range-of-ena_hs

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB212TUSB211

大家好、

我的客户尝试在 ENA_HS 引脚上添加一个外部 PD 电阻器。 我已经知道 ENA_HS 引脚上有一个500KOhm 的内部 PD 电阻器、但我想知道可以正常工作的建议外部电阻器值范围。 请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来解释一下。 他们希望替换为 TUSB211而不是 TUSB212的原因。 TUSB212的 DC_BOOST/ENA_HS 引脚上有一个39k Ω 的外部 PD 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TUSB211 ENA_HS 只是一个输出状态引脚、39k Ω 的外部下拉电阻将不 会影响转接驱动功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 它将帮助我的客户更换为 TUSB211。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!