This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:与 TMDS181配合使用并运行 Eyescan 工具

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989904/tusb3410-using-with-tmds181-and-running-eyescan-tool

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件:TMDS181

我想将 TUSB3410与 TMDS181搭配使用、并使用 Eyescan 工具。 我认为我需要固件来实现这一目的。 有人可以为我提供固件吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已接受您的朋友请求。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有任何疑问、请告诉我、我已经分享了固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!