This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041的 PID 异常

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989584/tusb8041-abnormal-pid-of-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8040

您好!

最近、在调试 TUSB8040 USB3.0集线器时 、我们的客户发现一些电路板有问题。

正常的 PID 应为 TUSB8040的8140或8142、但某些可识别的数字为4040。 请参阅以下信息:

而正常打印的信息如下所示:

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    运行此测试时、客户能否确认是否已将 FS/LS 器件连接到集线器的下游?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复、我会与客户确认、如果下游连接任何 LS/FS 器件、PID 是否发生变化?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    这个 PID 是意外的、但我们正在研究它发生的可能原因。  您能否确认客户是否正在使用外部 EEPROM 或 SMBus 模式?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN,

    我没有收到客户的任何回复、但我确认他没有使用外部 EEPROM、也没有使用 SMBus 连接 MCU。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    当报告错误的 PID 时、集线器是否工作?  它看起来是 USB 3.0端报告为4040。  集线器的上电复位时间有多长?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    客户告知我10个板中有一个板的 PID 不正确、 PID 不正确、即使没有连接下游端口的 LS/FS 器件、PID 也不正确。 他想确认 是否可以 使用 CPU 的 I2C 连接集线器、并通过 SMBus 读取集线器的 PID、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、默认7位地址为44h、但可以根据引脚设置进行更改:

    TUSB8041从器件地址为1000 1xyz、其中:•x 是组/SMBA2/HS_UP 引脚在复位时的状态、•y 是 FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP 引脚在复位时的状态、•z 是读取/写入位;1 =读取访问、0 =写入访问。