This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:长时间工作后出现故障

Guru**** 2761985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989932/tusb2077a-failure-after-long-working-time

器件型号:TUSB2077A

我们的测试板使用 TI 集线器芯片:tusb2077a。 目前在测试中发现问题。 请提问。 当电路板连续测试数十小时时、USB 无法识别、测试中断、电路板上相应的指示灯异常。 电路板上有三组指示灯、它们是芯片引脚信号:hubcfg、portpwr、portdis。 如果出现异常现象、hubcfg 和 portpwr 会显示为 OFF 状态指示。 我不知道是什么原因导致了它。 请帮助我进行分析。 下面是我的原理图设计。 电路板上的电源为自供电:

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    原理图中的所有集线器是否显示相同的行为?  原理图看起来可以接受。  上游 DP 上的上拉电阻应靠近集线器、而不是串联电阻器的另一侧、但这可能不会解释该行为。  您是否收到 USB 主机上报告的任何错误?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路通过一级集线器(usb2077)扩展到二级(3 * usb2077)。 现在、PC 已连接到第一级集线器、PC 无法识别该器件。 subsnd 指示灯始终为红色、正常连接时也为红色。 您能帮我进行分析吗? 是否对上电序列有任何特殊要求? 复位序列是否有任何特殊要求? 初始通信成功后、芯片是否由于长时间未通信而处于休眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器处于挂起状态、如果没有器件连接到下游、则会发生这种情况。  器件连接到哪个端口?  系统是否在初始阶段工作并进行固化周期测试失败?   您能否探测主机和顶级集线器之间的 DP/DM 线路并查看线路状态是什么?