This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:辅助转接驱动器/缓冲器

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988835/tdp142-aux-redriver-buffer

器件型号:TDP142

大家好、

我的客户将 TDP142用于 DP 1.4接收器应用。  

他担心 AUX 通道中会出现噪声问题、因为 TDP142中没有用于 AUX 的转接驱动器/缓冲器。

那么、您能否为其推荐转接驱动器/缓冲器产品?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    AUX 以较低的数据速率(1Mbps)运行、通常不需要转接驱动器或缓冲器。 客户对此总线上的噪声有何担心?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    由于这是灌电流侧应用、因此 客户需要使用转接驱动器或缓冲器来在插入或拔下 DP 连接器时保护 ESD。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    如果客户尝试防止 ESD、则可以使用以下器件。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e02b04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的推荐!

    Zeming