This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:询问 TPS25810审查设计建议

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/989870/tps25810-asking-for-the-tps25810-review-design-suggestion

器件型号:TPS25810

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS25810。

请查看 TPS25810原理图并提供您的意见吗?

 

这是原理图下载链接。 密码"ti"

https://txn.box.com/s/a1bmlk8hc2804epcva15riu6oj6aja4u

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法访问 Box。 您能否通过 E2E 上的直接消息向我提供此原理图?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请参阅以下内容以了解我的意见:

    - IN 需要至少120uF 的输入电容。  

    -我不建议具有如此大的输出电容、我们通常使用大约10uF 的电容  

    -确保存在上拉故障

    其他一切看起来都很好。

    谢谢、

    Emma