This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:极性交换

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990190/tmds181-polarity-swap

器件型号:TMDS181

大家好、

我的客户 正在进行 TMDS181布局、但遇到了布线问题。 它们需要更改输入侧的顺序/极性、以保持布线直立。 数据表仅指输入侧、但不确定输出。  

我知道订单和极性交换只能在重定时器模式下完成、但它们是否也需要在输出端交换极性、或者是否可以保持原样?  

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    更多详细信息、请参阅 TMDS181数据表的第8.3.3节。

    在引脚搭接模式下、TMDS181可支持通道顺序或极性交换。

    2.如果要同时支持通道顺序和极性交换、则必须使用 I2C 模式

    仅在转接驱动器和重定时器模式下支持通道顺序交换

    仅在重定时器模式下支持极性交换

    5.通道顺序和极性交换仅在输入端工作

    6.如果在输入和输出端交换极性,则不进行极性交换

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!