This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:与 TPS25814相比

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990149/tps25810-vs-tps25814

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS25814

TPS25810与 TPS25814有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25814是 TPS25810的下一代器件。 TPS25814具有 TPS25810的许多状态引脚、例如调试、故障、POL、灌电流/UFP。 TPS25814还具有 I2C 选项、可与 TPS25810所没有的 EC 连接。 TPS25814的输入功率略有不同。 TPS25814需要一个5V 电源轨和一个3.3V 电源轨来为器件供电。 TPS25814还具有高达26V 的容限 CC 引脚、可防止电缆拔出时发生 VBUS 短路事件。 TPS25814可为 BC1.2控制提供一体化解决方案、并可在 CDP、DCP 或 DCP 自动模式1下充电。

    这两款器件都提供多种电流限制选项。

    谢谢、

    Emma